过去一年,疫情更加凸显了无线网络在大学校园中的重要性。 随着高等教育机构转向在线学习,即使大多数学生都在校园内,可靠且便捷的无线网络接入也变得更加重要,因为学生们可以从宿舍、图书馆、咖啡馆甚至室外远程加入学习。——
为了在 COVID-19 疫情期间扩大无线网络覆盖范围,华盛顿州立大学决定将 Wi-Fi 扩展到校园停车场,以便学生和教职员工无需进入建筑物即可使用高速互联网。 其他许多学校也采取了同样的做法,提供免下车接送和户外连接服务。 阿拉巴马大学伯明翰分校甚至还向附近的学校提供了停车场的热门停车位,供其学生使用。 ’
与过去十年中的许多大学一样,魁北克大学蒙特利尔分校 (UQAM) 的校园无线网络连接数量迅速增长,每天为数万名用户提供支持。é é à é 为了满足需求,他们投资建设了一个覆盖范围广的无线网络,其中包括 3000 多个无线接入点。
但很少有无线网络是真正无线的。 “” Wi-Fi 依赖于强大、高性能的布线系统,该系统在后台运行,以保持无线接入点与企业网络的连接。 为了提供更高的无线带宽,UQAM 还需要一个布线系统来支持用户和设备的连接。
该机构的 40 个系和学院分布在 30 栋建筑中,其中许多建筑至少有 50 年的历史,建造时使用了石棉保温材料,并采用了实心天花板、吊顶和管道区的组合设计。’— 有些建筑物甚至完全没有通风空间。 再加上校园内散布着 300 多个电信机房,这些障碍使得安装和布线成为一项挑战,但并非不可能。—
作为经过认证的端到端 Belden 站点,UQAM 希望在其已有的 Belden 系统基础上进行扩展,以保持一致性、确保兼容性并最大限度地减少空间需求。
尽管校园内天花板和管道各不相同,但 REVConnect® 耦合器和 FlexPlugs 仍被部署以提供灵活性和性能。 REVConnect 的快速简便的端接过程适用于任何 5e 类、6 类或 6A 类组件。’ 其组件还限制了返工和重新测试,使项目得以按计划进行,避免中断或停机,同时还能保持最佳性能。
此外,还使用了 REVConnect 耦合器,使安装人员能够定制 REVConnect FlexPlugs ,以适应需要长度超过 18 英寸的部署。
结合 5e 类 1213 电缆和 BIX 连接器,这款 Belden 端到端解决方案支持高达 1 Gb/s 的数据传输速率,必要时传输距离可超过 100 米。
大多数情况下,为了消除额外的连接点,安装人员使用模块化插头端接链路 (MPTL) 拓扑结构将无线接入点连接到网络。 这种方法允许水平电缆直接连接到设备,例如无线接入点。 它不仅简化了安装,而且支持天花板以上的安装,并创造了更干净、更整洁的外观。
自部署以来,UQAM 没有遇到任何终止问题。’ 事实上,该机构计划继续在校园内进行此类电缆安装,将建筑物升级为 Belden 的 6 类电缆,并将服务器机房升级为 6A 类和单模光纤电缆。’
作者简介
Daniel Charles
全球产品经理
丹尼尔·查尔斯 (Daniel Charles) 自 2014 年起就职于 Belden,担任过各种产品专家职务。 如今,丹尼尔是百通公司铜连接全球产品经理之一。 在这个职位上,他推出了实用、创新且节省时间的连接解决方案,以满足客户的带宽和预算要求。 丹尼尔于 2011 年毕业于蒙特利尔高等商学院,获得运营管理和国际商务学位。