Q2_Austin_FC_Stadium_EXT-2_resized v1

 

我们的内部专家拥有数十年的实际操作经验以及与标准委员会合作的经验,可以分享许多知识。他们选择通过每周博客分享他们的见解,帮助解释他们所看到和经历的事情。

 

2022 年即将过去,我们回顾了过去一年对您来说最重要的博客主题。2022 年,似乎有一个话题最受关注:新的 4 级系统。正如你’如下所示,2022 年发布的六个阅读量最高的博客中有四个涉及该主题。如果你还没有’还没有读过这些博客,现在’看看吧!真是个好时机!

 

2022 年阅读量最高的智能建筑、数据中心和 AV 博客

 

1.2023 NEC:集成商需要了解的 5 项即将发生的变化

 

帮助集成商社区跟上国家电气规范的新版本® (NEC),我们总结了 2022 年 NFPA 大会上讨论的五项重要规范变更 & 世博会。这些变化现已反映在 2023 年 NEC 中。快速阅读此博客将帮助您了解如何为即将开展的项目进行相应的规划。

 

2.业界’首个获得 UL 认证的 4 级布线系统:Belden 数字电力™ 电缆

 

Belden 数字电力 (DE) 电缆是行业’首个获得 UL 1400-2 安全安装和操作认证的 4 级布线系统。这些电缆使最终用户能够利用数字电力,使用小导体安全地长距离输送大量电力。您可以在此热门博客中了解有关 DE 电缆、UL 1400-2 认证和 4 类系统的更多信息!

 

3.4 类电源的到来:不同电路类别之间的差异

 

2023 年 NEC 于 2022 年秋季发布时,首次包含了第 726 条。这篇新文章的加入引入了 4 类电源电路,以改进电力格式。为了帮助您了解 4 类电源有何不同—以及它将对行业产生的影响—本博客对此进行了详细介绍,同时介绍了 1 类、2 类和 3 类系统。

 

4.有关新型故障管理电源系统的须知信息

 

4 类系统—2022 年我们最受欢迎的博客主题—有许多不同的名字,包括 “故障管理电力系统。”本博客解释了故障管理电力系统是什么, “故障管理电源” 以及这些系统将如何改变电力分配的未来。

 

5.通过降低数据中心运营成本来改进PUE

 

从 2003 年到 2010 年,数据中心行业在提高电源使用效率 (PUE) 方面取得了长足的进步。然而,近年来,能源使用量已进入稳定期。平均 PUE 一直停滞不前。本博客探讨了 PUE 进展放缓的原因,并提出了提高效率的建议,可以将 PUE 水平从 1.5 降低到 1.2 或 1.1 或更低。

 

6.未来 12 个月值得关注的 3 大 AV 趋势

 

今年年初,我们揭示了我们认为在 2022 年最受欢迎的 AV 趋势,包括混合空间技术、更多无线集成和持续的 AV over IP 采用。我们设想这些趋势’在 2023 年不会消失,因此这个博客是了解 AV 发展方向的好方法。

 

我们有史以来阅读量最高的智能楼宇、数据中心和AV博客文章

 

尽管这些博客是在 2022 年之前发布的,但它们代表了 Belden’自 2012 年开始写博客以来阅读量最高的博客。

 

1.11 种网络类型详解:VPN、LAN & 更多

 

该博客每年都位居我们阅读量最高的博客榜首。它’在我们的年度总结中始终名列第一。虽然它最初写于 2016 年,但此后已进行更新以包含新信息。它可作为当今部署的不同类型网络及其使用方式的指南。’如果您’正在寻找 PAN、LAN、WLAN、CAN、MAN 等网络的直接定义,那么这个博客有您需要的信息。

 

2.三相电源—为何重要

 

三相电源的话题于 2013 年 10 月发表,距今已有近十年,至今仍然很受欢迎。在收到大量读者请求后,该博客于 2019 年 6 月进行了更新,以包含有关三相电源、三相布线和三相星形的更多信息。在这些更新中,我们还研究了为什么三相星形电路在数据中心中得到越来越多地使用。如果您想了解三相电源,请从这里开始!

 

3.单模光纤与多模光纤:真正的区别

 

光纤在数据中心、体育场馆、甚至广播环境中的应用越来越广泛。因此,它’被谈论得更频繁了。这一趋势也反映在我们的博客读者中,该博客首次进入我们阅读量最多的博客名单。本文比较了两种基本类型的光纤电缆—单模和多模—,并解释了它们在结构、应用和成本方面的差异。如果您想要了解基础知识,那么这是一个很好的入门书。

 

4.光纤电缆的 5 大独特优势

 

光纤和分类电缆在某些应用和情况下各有其用处—,并且它们也各有其优势。本博客仔细探讨了光纤电缆的优势,包括支持高带宽水平的能力、其固有的安全性、其抗电磁干扰能力以及如何应对水和极端温度的影响。

 

5.APC 与 UPC:’有何区别?

 

我们的列表最后是这篇博客,它比较了超物理接触 (UPC) 和斜角物理接触 (APC) 单模光纤连接器之间的差异—以及何时使用它们。该文章于 2014 年首次发表,五年后进行了更新,以解答读者’ 有关光纤连接器损耗的问题。

 

感谢您继续阅读我们的博客并分享您的问题、反馈和想法。您希望我们在 2023 年讨论哪些话题?’是否有一些即将出现的趋势让您’感兴趣并想了解更多?分享您的想法,我们’将计划讨论它们!或者直接与我们的 布线和连接专家联系。

 

相关链接:

 

单模与多模光纤:真正的区别

通过降低数据中心运营成本来改进PUE

2023 NEC:集成商需要了解的 5 项即将发生的变化

作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。