相关标签

 

光纤熔接机价格昂贵是一个不争的事实。 有些要花费数千美元甚至更多。 购买了拼接设备后,您就希望能够从该高成本资产中获取尽可能多的价值。

 

随着光纤安装的不断增加, 熔接 正在成为一种更受欢迎的熔接选择,这意味着更多的安装人员正在使用熔接机。 熔接是一种自动化过程,它较少依赖技术人员和安装人员的技能和专业知识,而更多地依赖设备的质量和准确性,因此可以确保出色的连接,同时减少返工和安装成本(特别是对于需要大量熔接的项目)。

 

一些制造商提供专有光纤熔接机:他们的熔接机只能与他们提供的连接器一起使用。 熔接机通常配有支架,以帮助正确装载光纤并保持正确的位置。 这些光纤支架可与任何制造商生产的光纤和尾纤以及用于接续连接器的专用支架通用。

 

那么当您开始一个使用不同连接器品牌的新项目时会发生什么? 您通常还需要另一台熔接机。

 

虽然 Belden 曾经销售自己的熔接机(FX 熔接机),但我们决定不再提供另一种专有熔接设备,而是集中精力开发一系列价格实惠、适应性强的光纤支架。 与市场上其他几种支架不同,这些经济高效的组件可用于许多流行的熔接机品牌,包括 AFL/Fujikura、FiberFox 和 Sumitomo。 这意味着当需要熔接 Belden 光纤时,您可以使用已有的熔接机。

 

什么是适应性光纤支架?

所有熔接机都使用光纤支架来安装和对准光纤内部的玻璃,以防止其在熔接过程中移动。 当接合器 完成接合时,支架上的两个小金属销将玻璃固定到位

 

虽然大多数支架设计用于一种连接器和一种接合器,但我们的可互换支架可让您灵活地使用您选择的任何接合器,以便您可以使用您喜欢的组件(以及您已有的组件)- 或者在需要时切换连接器,而无需投资购买不同的接合设备。

 

我们的可互换光纤支架设计用于正确安装在不同的熔接机中并与不同的连接器封装(例如 LC 和 SC)配合使用。 您所要做的就是移除熔接机中现有的光纤支架,将 Belden 的新支架滑入到位,然后就可以进行熔接了。 无需将连接器与支架和熔接器匹配,也无需储备多种类型的熔接器或光纤支架。

 

光纤熔接器与可互换光纤支架比较

选择高质量的光纤接头是确保正确和持久连接的关键。 一些安装人员根本不愿意使用熔接,因为一次性资本支出太高。 但您使用光纤熔接机的次数越多,从长远来看,您的投资回报就越多。

 

在使用了几种光纤熔接机之后,安装人员通常会找到自己喜欢的并坚持使用它们。 这些可能是特别容易使用、可以快速拼接或易于从一个项目携带到另一个项目的拼接器。

 

您无需再购买另一台设备来完成所有其他熔接设备的功能(连接光纤),Belden 允许您购买一个可适应的光纤支架,可以直接夹在您最喜欢的熔接机上。

 

这意味着您不必在每次第一次使用新光纤品牌时都投资购买新的熔接机。

 

哪些熔接机可以与 Belden 的光纤支架一起使用?

随着越来越多的安装人员了解我们的适应性支架,我们经常听到这样的问题:“我目前使用的熔接机需要哪种支架?”

 

将合适的 Belden 支架与您的熔接机相匹配非常重要。 Belden 提供多种可互换的光纤支架,可与多种连接器类型配合使用并适应不同的熔接机制造商。

 

为了简化流程,我们创建了一个 易于参考的指南 ,其中列出了市场上最受欢迎的拼接器制造商和型号。 此列表将这些设备与正确的 Belden FX Fusion Splice Holder 零件编号进行匹配。 我们的支架可与以下品牌的接续器一起使用:

  • AFL/藤仓
  • Belden(已停产)
  • FiberFox
  • FITEL
  • 一诺
  • 吉星
  • 住友
  • Tempo/格林利
  • UCL Swift

 

该指南还给出了宝贵的提示和建议,可帮助您将支架正确装入熔接器、组装连接器并确保正确放置。

 

使用我们的可互换支架,您可以继续使用您喜欢且最舒适的熔接机,同时还可以使用 Belden 的 FX 熔接连接器——而且这样做不会花费您数千美元。


查看我们更新的支架参考指南

相关资源:

 

作者简介

Ike Sachse

智能楼宇解决方案顾问

Ike Sachse 于 2022 年加入 Belden,在芝加哥与 Belden 的一个客户创新中心一起工作。 作为解决方案顾问,他与客户、承包商、顾问和其他专业人士合作,向他们提出正确的问题,以更好地了解他们的需求,并使 Belden 的解决方案与他们的业务目标保持一致。 在加入 Belden 之前,Ike 在爱荷华州立大学学习电气工程。 他还在努力获得工程基础认证。