抽象混合电源/光纤数据线缆,特写视图

 

 

由于当今’的应用要求更高的数据速率和更长的距离,因此正在安装更多的光纤。 但这些应用程序不仅’需要数据—,它们还需要电力。 为了输送电力,需要铜导体。 混合电缆使光纤和铜导体的这种组合成为可能。 但有时这些电缆会与复合电缆混淆。 两者’之间有什么区别?

 

虽然 混合电缆复合电缆 有时会混合使用,但重要的是要认识到它们’并不相同。 每根电缆都有其自己的用途。 如果您想为您的应用程序做出正确的选择,了解两者之间的差异非常重要。

 

混合线缆的定义统一

Belden’的专家并不是唯一注意到这一行业混乱并试图纠正它的人’。 例如,早在 2020 年, TIA 就明确了其定义 混合电缆和复合电缆,以减少不确定性。

 

然而,即使发生了这种变化,行业混乱依然存在。 虽然 TIA 有一个定义,但 NEC、ICEA 和 ISO 等组织都有自己的定义。

 

今年早些时候,这些行业支柱齐聚一堂,统一了混合电缆的定义。 虽然每个组织仍然有自己的定义,但它们不再相互冲突或矛盾。

 

以下是’混合电缆的新定义  来自每个标准组织:

  • TIA(电信行业协会):同时包含光纤和载流构件的线缆。

  • NFPA(国家消防协会)的NEC(国家电气规范):包含光纤和载流电导体的线缆。

  • ICEA(绝缘电缆工程师协会): 同时具有光纤和金属导体的电缆。 (注意:对于本标准,金属导体用于提供电力。)

  • ISO(国际标准化组织): 将两个或多个电缆单元和/或不同类型或类别的电缆组装在一个整体护套中。 (注意:组件可能包括整体屏幕。)

统一用词的好处

通过这些定义,各组织希望这种一致性能够减少行业混乱,并使每个人在讨论混合线缆和复合线缆时更容易达成概念共识。

 

除了尽量减少混淆之外,统一各标准组织对混合电缆’的定义也至关重要,原因如下:

  • 在混合线缆设计和功能方面创造可靠性,无论它们由哪家公司制造。

  • 确保混合线缆符合一定的安全和 性能标准

  • 使创建的混合线缆指南更易于推广和遵守。

  • 减少市场的混乱,使买家能够就他们真正需要的东西做出合理的决定

  • 使制造商能够利用坚实的基础进行创新

混合电缆和复合电缆之间’有什么区别?

虽然用于描述混合和复合线缆的语言经常互换使用,但两种线缆类型之间存在显著差异。

 

混合电缆 用于需要同时传输电力和数据的应用(例如监控摄像头无线接入点)。 这些电缆可以通过单根光纤电缆传输直流电和数据。

 

在混合电缆进入市场之前,使用铜缆并支持以太网供电 (PoE) 技术是通过单根电缆传输电力和数据的唯一选择。 但是,在混合电缆中,电导体可以远程传输电力。 电力通过电缆从集中式远程电源传输,无需在每个位置设置单独的数据和电源路径。

 

铜导体和光纤都以混合线缆呈现,从而减少了库存差异并支持更快的安装,只需牵引、储存和管理一种线缆即可。

 

同时, 复合电缆 将同一类型的传输介质的不同种类组合在一个护套下。 例如,复合电缆可以是多模/单模光纤的混合,也可以是屏蔽和非屏蔽双绞铜线的混合。 您’会经常发现它被用于 AV 应用中,其中多根电缆被包裹为一根电缆,用于单拉安装。

 

复合线缆可以更快、更轻松地一次传输更多相同类型的信号,而无需分别使用多根线缆。

 

找到合适的方案

如果您需要帮助确定复合电缆或混合电缆是否适合您的应用,或者如果您有更多’这里未解决的有关混合电缆定义的问题, 请联系。 我们’在这里帮助您找到最合适的。

 

相关链接:

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。