当 2023 版国家电气规范 (NEC) 发布时,它引入了一种新型电源电路:故障管理电源 (FMP),也称为 4 类。
这些系统非常独特和专业,因此需要自己的代码部分。 因此,NEC 内部创建了一个新的分类,将 4 类标准化为一种改进的电力传输格式。 在 NEC 中,该技术被称为 4 类和故障管理电源。 在 NEC 之外,它也被称为分组能量传输 (PET)、数字电力™ (DE)、脉冲功率和智能传输系统。
加速FMP的采用
故障管理电力系统已经部署在智能建筑和环境中——从酒店和体育场到学校、制造工厂和公共交通机构。
随着我们帮助客户将更多设备连接到他们的网络,并获取、传输、编排和管理关键数据,Belden已经与Digital Electricity的创造者VoltServer合作,参与了几个成功的故障管理电源项目。
当我们努力将这些项目变为现实时,我们知道其他电力技术领导者也在朝着同一方向努力。 我们想知道:如果我们不单独努力推动故障管理电源的采用并帮助行业发现其优势,那么我们是否可以组建一个团队来共同加速创新?
为了最大限度地发挥影响力,我们与其他思想领袖齐心协力,成立了故障管理电源 (FMP) 联盟,该联盟于 2024 年 4 月正式宣布成立。该联盟由包括 Belden 在内的五家行业领导者组成,他们联手倡导、推动和加速各自行业采用故障管理电源。
故障管理电源技术联盟简介
故障管理电力联盟致力于推动故障管理电力技术的开发和应用,以提高电力系统的安全性、可靠性和效率。 它还促进了对推进故障管理电力技术有共同兴趣的组织、政府实体和利益相关者之间的合作和伙伴关系。
作为创始成员,Belden致力于加速FMP在迈向数字化转型的组织中的广泛采用和发展。
该联盟接受三个目标的塑造和指导:
- 我们希望通过团结起来,汇聚统一的声音,强调故障管理电源在许多行业中的优点和应用,从而引领行业。
- 我们希望通过为故障管理电源标准和法规做出贡献并提供我们的专业知识和见解来倡导行业标准。
- 我们希望通过帮助利益相关者了解故障管理电源技术的好处并提高对其变革潜力的认识来提供教育和培养意识。
定义故障管理电源
故障管理电源为电力输送带来了新的智能水平,能够安全地管理和缓解故障情况。 4 类系统不会像 2 类和 3 类系统那样限制电源输出(电源可以提供多少电力),而是限制故障事件期间可用的能量。
这是什么意思? 为了确保安全,发射器和接收器控制电力输送并持续监测故障。 当水溅到 4 类电路上,或有人触摸正在运行的裸露 4 类电线时,会立即检测到故障(几毫秒内)。 系统会自动关闭以防止造成损害。 这项技术使故障管理电源与 2 类和 3 类系统一样安全(甚至更安全)。
4 类电路提供低压电源的便利性和安全性,就像 PoE(以太网供电)一样;然而,4 类还提供接近 PoE 20 倍的功率或距离,为交流电源提供安全的补充。 4 类电路也可以安装在与类别布线相同的路径和空间中。
为了验证是否符合 NEC 要求,必须对 4 类电路进行认证。 在 Belden 的支持下,UL 发布了 UL 1400-2 作为调查大纲(迈向标准的第一步),以定义评估 4 类电路布线的安全考虑因素和标准。 4 类电缆电路将根据已发布的文件进行认证。
参与FMP
作为故障管理电源的先驱,并将其纳入 2023 年 NEC 和 UL 认证,我们很自豪能够帮助同行就故障管理电源所能实现的功能进行现实世界的对话。
因为我们希望创建一个充满活力的协作协会,FMP联盟正在积极招募来自各行各业的新成员。
要了解有关FMP联盟的更多信息,请访问www.fmpalliance.org或联系[email protected]。
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。