最近,我们遇到使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫(SPF)隔热材料包覆通信线缆的一个案例。
这种化合物用于墙壁和阁楼的隔热—,在这些地方可以找到火灾报警电缆、同轴电缆和类别电缆。当这些区域喷涂绝缘材料时,该材料也会覆盖安装在这些位置的电缆。许多最终用户和承包商没有’意识到这可能造成的损害。事实上,当他们剥去绝缘层时,他们可能根本看不到电缆有任何物理损坏。仅仅因为您’没有看到明显的损坏,’并不意味着性能’没有受到影响—,并且仅仅因为您 不能 给电缆喷涂绝缘层,’并不意味着您 应该这样做。
多年来,我们’一直在讨论与 电缆涂漆相关的问题。这些观点也适用于其他污染物和化合物,包括:
- 磨蚀剂
- 清洁剂
- 腐蚀性残留物
- 脱漆剂
- 灰泥
- 其他污染物,如SPF隔热材料
国家电气规范 (NEC) 第 800.24 条“机械执行工作”中的信息说明第 3 条讨论了当发生污染物暴露时电线和电缆特性的改变。简而言之,它指出使用上面列出的任何污染物 “都可能导致电线和电缆性能发生不确定的改变。”
线缆改动为何会使产品质保失效
从我们(以及业界’的观点来看)’有一个重要原因说明为什么您永远不应该将电缆覆盖在污染物中:’电缆的设计不适合这种环境!一般来说,电线电缆产品不适合涂漆、喷涂绝缘材料或暴露在水或化学品中。如果电线电缆将面临这些类型的影响,则可以使用特定的产品来抵御这些环境挑战。它们’通常被称为战术级或工业级电缆。
不可能测试化学物质(例如异氰酸酯和污染物中发现的数千种其他物质)对电缆的机械、电气和可燃性’的长期影响。’
由于这些污染物与电缆护套产生不可预测的相互作用,从而对布线系统的长期性能产生质疑,因此无法确定这些安装场景中的电缆寿命或性能。’负面影响可能会随着时间的推移而产生,并且不会’立即显现出来;在这种情况下,今天的 “通过” 测试并不’保证未来的表现。
因此’我们的《一般条款 & 》明确规定,如果产品以任何方式被改变,则不予保修:
未经 Belden’事先书面授权而对产品进行的维修、改造或工作将使我们产品的保修失效。
涂漆或 SPF 绝缘层被视为对电缆’原始结构的重大修改或改变。由于这些行为的后果’尚不完全清楚,因此对电缆’的电气和机械性能产生负面影响是确实有可能的。这就是为什么我们’无法对受到污染的产品提供保修。
涂漆或喷涂绝缘层也使得无法确定电缆在 UL 测试合规性所需的火焰或烟雾性能测试期间的表现。污染物可以作为燃烧源,甚至改变或降解电缆护套的化合物,从而改变其火焰和烟雾等级。
此外,涂装或喷涂SPF隔热材料会覆盖线缆护套图标,而出于消防安全目的,此类图标必须能够让管辖机构(AHJ)可以辨别。
长话短说:如果线缆被涂装了涂料或任何污染物,那么其质保就无法履行。
线缆质保失效的其他原因
将污染物施加到电缆上并不’这是唯一可能使保修失效的行为。它’确保您的电缆适合您的特定环境也很重要。
例如:
- 大学教师’t 使用室内布线( CMR 或 CMP) 在户外应用或长时间暴露于紫外线的环境中。这些电缆’t 使用抗日光夹克复合材料;因此,它们的性能会受到影响。
- 大学教师’t 安装通信电缆 潮湿环境 那不是’其制造目的是防潮。这些电缆不能暴露在任何液体中。当它们存在时,液体可能 “邪恶” 电缆的长度并对性能产生负面影响。试图干燥电缆只会使湿气进一步渗入电缆。
找到可行的解决办法
在许多情况下,您可以在保护线缆的同时完成所需的工作。
确保向施工团队传达您的需求和顾虑。与他们分享此博客以避免在您自己的网站上出现这些问题。它’避免问题总是比处理问题更容易 问题发生后。如果您发现您的网站存在潜在问题,请立即停止该问题以限制损害和负面影响。这可能会在早期引起争论,但从长远来看,它将节省每个人的时间、精力和成本。
例如,如果您想在通信电缆所在的区域涂漆或涂抹 SPF 绝缘层,那么请在电缆安装之前安排这项工作。如果那不是’如果可能的话,请确保首先移除裸露的电缆或将其完全安全地覆盖。
如果你’正在考虑对电缆进行涂漆以达到所需的护套颜色,然后不要’不让他们继续!百通可以提供帮助。无需喷漆,我们就可以指导您选择我们提供的几种标准夹克颜色—或者讨论自定义颜色选项,无论您是需要不同的颜色来区分电缆还是希望电缆与环境融为一体。
您的线缆已经被改动了?
我们明白错误是难免的。如果您发现您的通信电缆已被更改或修改,那么 Belden 将与您密切合作,协助修复、移除和更换受影响的电缆,以确保您不会’不会出现性能下降的情况。
如果您对改变或修改通信电缆有疑问,’请在此处输入地址 给我留言。我’我很乐意回答他们。
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。