工业工程师使用现代仪表板界面,在实时监控系统软件上检查和控制智能工厂工业中的自动化机器人手臂。数字化未来制造。

 

那里’关于工业 4.0 的讨论很多,但制造企业在数字化转型过程中真正取得了多大的进展? 关于智能工厂和自动化的讨论越来越多,你可能会认为每个人都已经搞清楚了—除了你。

 

但物联网市场洞察和竞争情报提供商 IoT Analytics 的行业数据却证明事实并非如此。 它是 工业 4.0 采用报告 总结行业’根据 500 名高级制造业高管的意见,我们评估了该标准的采用进度。 该报告追踪了有关 工业 4.0 用例、KPI 和技能差距。

 

大多数制造商(72%)确实有智能制造战略(或正在实施),65%的制造商已经或正在实施物联网战略。 但这些制造商也面临着阻碍实施的技术挑战。

 

报告分享了智能工厂实施的 17 个技术挑战,并向企业高管提出了这个重要问题: 这些技术挑战对您扩展智能工厂项目有多大阻碍?

 

在列出的 17 项挑战中,有 5 项被认定为最大问题:

  1. 开发新应用程序
  2. 保护OT网络
  3. 与现有应用程序(如MES和ERP系统)连接
  4. 管理不同的数据格式和协议
  5. 与OT网络的互操作性和连接

 

Belden 与 IoT Analytics 合作为您带来一场网络研讨会,探讨这五个障碍以及如何克服它们,以便您可以创建构建更美好未来所需的智能工厂环境。 点击此处观看网络研讨会

 

为了让您了解我们在网络研讨会期间讨论的内容,本博客重点关注高级制造业高管最担心的挑战之一: 管理不同的数据格式和协议 (上面列表中的第 4 位)。  

 

数据协议在智能工厂中的相关性

为了进行通信,机器和设备不仅需要连接到网络,还需要相互连接以实现流程的自动化和优化。 数据协议决定了这些数据 “对话” 如何在连接的设备之间交换。

 

机器’的协议可以确定以下事项:

  • 如何连接到机器
  • 如何从计算机中提取数据
  • 它可以 “与其对话” 的其他机器
  • 可用数据类型

 

机器’的数据协议可以是标准的/开放的(与更多的设备和制造商兼容)或专有的(为特定目的、设备或制造商定制的)。

 

从两种类型的数据中提取价值

随着越来越多的工厂将数据分析和人工智能(AI)集成到其工作流程中,这些系统都急需数据:数据使这些系统能够提供有价值的见解,以帮助人们做出明智的决策。

 

大多数制造商需要向其分析和AI系统提供两种类型的数据:

  • 现有数据 已从机器中获取。
  • 需要使用新型传感器收集的新数据

 

现有数据

首先,让我们’讨论一下现有数据。 现有数据’未被收集的原因有很多。

 

该设备’未连接到网络或其他设备。

工厂车间有各种各样的机器类型。 一些传统设备可能不具备连接网络的能力,而升级或投资新系统以实现这一功能的成本很高。 在其他情况下,一些制造工厂’没有花时间将机器连接到网络。 机器正在运转,工作正在完成,因此连接’并不是优先事项。 

 

数据’未转换(协议’未翻译)。

在单一制造环境中发现不同的协议并不罕见。’ 这些差异可能会妨碍资产的正常连接。

 

当设备使用不同的数据协议时,’就像它们’尝试使用不同的语言进行通信。 这使得翻译、收集和存储数据变得昂贵且具有挑战性—,这就是为什么工厂数据经常存在于孤岛中。

 

考虑工厂车间的所有设备。 当一台机器使用 Modbus 而另一台机器使用 PROFINET 时,两台机器无法’来回通信,并且访问它们的数据很困难。

 

随着越来越多的机器被引入工厂以支持新功能并实现增长,这种沟通问题只会变得更加普遍。 确保您的设备能够通信(确保协议能够转换)是为未来的智能工厂做好准备的关键。

 

数据’没有被情境化(它’没有与正确的元数据关联)。

大多数工厂都拥有大量数据,但这些信息’没有上下文关联—,它’只是一堆数字,’如果没有元数据或其他有助于采取行动的相关细节,就没有任何意义。 您的工业数据基础设施必须能够帮助您了解数据所讲述的故事,以便您了解系统和流程的运行情况。 这使得数据更易于处理,并且更容易被需要它的人获取。 

 

解决方案:

借助Belden Horizon Data Operations,Belden帮助企业将OT系统中的现有数据引入软件平台,以便监控运营、跟踪性能指标和分析设备数据,以防止代价高昂的设备问题并缩小生产差距。

 

新数据

现在让我们’讨论一下新数据。

 

现有数据是已经存在的信息,而新数据则是您希望填补数据盲点的信息—但目前’您无法获得这些信息。 这可能是有关生产过程、质量性能、能源使用或其他指标的信息。

 

解决方案:

利用我们的 LioN-X IO-Link 主站和 CloudRail 网关,Belden 帮助工厂连接、转换和情境化新的数据流。 该解决方案简化了工业数据采集,并在本地进行预处理,然后无缝传输到云端。’ CloudRail 获取您的所有 OT 数据并确保其’可供您使用和操作。

 

空

 

了解更多关于克服工业 4.0 技术挑战的信息

我们’与许多面临这些问题的制造工厂合作过—,因此我们确切地知道如何解决这些问题。

 

收集数据却不能将其整合在一起并进行适当的分析是一种资源浪费,并且不会’为您带来生产力、安全性或利润的净收益。

 

如果您想进一步了解其他工厂如何管理不同的数据格式和协议—,并探索阻碍制造商优化智能工厂的其他技术挑战的解决方案—,请务必 观看 我们的网络研讨会

 

 

相关链接