纽约贝尔蒙特公园瑞银体育馆 (UBS Arena)
这是案例研究的摘录。 点击此处阅读完整的案例研究。
客户
瑞银体育馆 (UBS Arena) 专为音乐和曲棍球而建。该场馆每年将举办约 150 场活动,每个座位都拥有清晰的视线和一流的音响效果。该体育场将于 2021 年 11 月首次开放,耗资 10 亿美元,拥有 18,000 个座位,是国家冰球联盟的新主场’纽约岛人队,取代已关闭的拿骚退伍军人纪念体育馆。瑞银竞技场拥有高端 VIP 套房和俱乐部、户外露台、八个冰景酒吧和高分辨率记分牌,’的目标是成为国家’最负盛名、最吸引人的娱乐场所。它’它也是纽约首个获得 LEED v4 建筑设计 + 施工认证的场馆,目标是在 2024 年实现碳中和运营。
挑战
占地 70 万平方英尺的瑞银球馆秉承“球迷至上”的技术理念,需要布线和连接解决方案来支持复杂的音响系统、5G 网络、分布式天线系统 (DAS)、纽约’最大的记分牌和两层高分辨率 LED 带状板。
公共健康和安全也将放在首位,因此场馆’需要网络基础设施来支持这些类型的连接技术—从自动通风系统到即拿即走的移动订购和非接触式购买。
无线网络需要支持场馆内数万台设备的无缝连接’完全无现金的环境。此外,智能卫生间技术需要连接到网络以跟踪和报告库存水平和清洁需求。
深入了解
瑞银竞技场 (UBS Arena) 是与 Oak View Group、纽约岛人队和杰夫·威尔彭 (Jeff Wilpon) 合作开发的;由于气候承诺竞技场 (Climate Pledge Arena) 的成功建成,贝尔登 (Belden) 与 Oak View Group 建立了牢固的关系。Belden’的端到端布线和连接解决方案被广泛应用于该公司在全国范围内的许多项目。’
解决方案
为了创造安全而刺激的体验,瑞银竞技场’的球迷优先技术依赖于百通布线和连接解决方案。
数字电力™ 电缆用于支持将基站收发器头端设备连接到场地周围的 RF/远程无线电单元的 DAS。DAS 调节、过滤和组合来自无线运营商的 5G 信号,以改善室内无线覆盖范围并确保信号到达室内的人员和设备。
该体育馆的 5G 网络增强了球迷体验,使他们能够连接到 UBS Arena 应用程序,进行各种活动,包括获取电子门票、订购食物、参与球队琐事和其他游戏。’
FiberExpress 光纤和 REVConnect® 10GXW 6A 类电缆也用于提供可靠的 Wi-Fi 和移动覆盖基础设施。
REVConnect 10GXW 具有出色的抗噪性和可靠性,专门支持高达 10 Gb/s 的多千兆位室内无线应用,以及智能建筑和 MPTL 设备连接。
REVConnect 6A 类插头—是市场上唯一可现场安装的 6A 类插头—,用于实现快速、简单且可靠的端接。插头将每个照明设备、显示器和记分牌连接到网络,以实现远程监控、管理和控制。
当疫情袭击美国时,瑞银竞技场的建设工作于 2020 年 3 月下旬暂停。两个月后,该项目再次恢复—,时间表和日程安排没有任何变化。Belden’ 的 REVConnect 连接解决方案提供的快速可靠的终止过程节省了宝贵的安装时间,同时减少了返工并保持了工作现场的社交距离。
该系统还允许学徒和新安装人员仅经过 15 分钟的培训即可完成关键任务工作—,不会出现任何问题,也无需任何人检查他们的工作。REVConnect 对所有组件仅使用一种端接方法:耦合器、交叉连接线、插孔、插头等。
终止后,可以测试连接以确保性能正常。从那里,电缆可以被推回到墙壁或天花板中,以便装修承包商可以完成他们的工作。之后,可以安装插孔或插头主体和面板。此过程允许低压安装人员将工作加速到某个点,然后撤离现场以便其他承包商可以工作,防止行业交叉以创造更安全的环境。
与一个合作伙伴合作提供完整的基础设施解决方案—,其中包括 6,700 多根电缆—,有助于确保项目顺利进行并简化安装。Belden 还帮助项目团队快速完成所需的现场认证,并确保所有安装人员都接受了有关光纤和铜线安装最佳实践的适当培训,以减少返工并加快部署。
感谢 Belden’出色的分销合作伙伴,我们为安装人员完成了数千条数据、IT、AV 和安全电缆的切割,从而使安装更快、更轻松。
结果
尽管疫情导致比赛暂停两个月,瑞银竞技场仍能按计划于 2021 年 11 月举办其首场比赛—,即纽约岛人队对阵卡尔加里火焰队—。
非接触式支付减少了交易和等待时间,最先进的 HVAC 系统控制温度和通风以改善空气质量,沉浸式声音和视频提供无与伦比的粉丝体验—所有这些都由 Belden 布线和连接基础设施支持。
瑞银竞技场将精品招待与现场娱乐融为一体。因此,它’有望成为全国’最负盛名、最具吸引力的音乐会、比赛和其他体验场所之一。