新闻

Belden 继续通过创新解决方案改造局域网和工业场所

企业传播

2021 年第二季度的线缆、连接、网络和软件发布包括新产品和现有产品线的扩展

密苏里州圣路易斯 – 2021 年 5 月 27 日 – 全球领先的专业网络解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 于 2021 年第二季度推出新产品,继续为客户提供更多选择,以管理高密度、减少安装时间并安全地传输数据 和 电力。

线缆:

连接:

  • LioN-X® IO-Link 主站 来自 Lumberg Automation 的提供了一种强大、更快、更可靠和安全的方法来收集、转换和传输自动化生产环境中的传感器和执行器数据。
  • ECX 预端接盒—是 Belden’FX ECX 系列的扩展—,设计用于适合 FX ECX 外壳。它们有适用于 OM3、OM4、OS2 或 OS2/APC 的 6 端口和 12 端口盒式磁带。
  • DIN 导轨安装装置 持有工业 REVConnect® 插孔插入 DIN 导轨,提供一种接地金属插孔并防止噪音的方法。

网络 & 软件:

  • BAT867-F, 作为 Hirschmann BAT WLAN 系列的一部分,可在恶劣的户外环境中提供可靠的无线连接。采用 IP65 防水外壳和工业级 IEEE 802.11ac 芯片组设计,可满足吞吐量、快速漫游和安全性需求。
  • BOBCAT交换机 Hirschmann 现提供全新全铜端口选项!BOBCAT 铜缆版本具有最多 24 个铜缆端口,速度高达 1 Gb/s,是一种理想的、经济高效的解决方案,尤其适用于电缆较短的离散自动化应用。
  • 楼宇自动化开关 Belden 的产品可直接安装到配电板中,并提供可靠、经济高效的解决方案,以满足商业和非住宅智能建筑的特定电气安装要求。
  • 龙机 4x00 Hirschmann 的主干交换机产品组合提供创新、技术先进的架构,可提供卓越的带宽来连接服务于多种工业应用的 OT 和 IT 网络。

要了解有关这些解决方案的更多信息以及它们支持的技术和应用类型,请访问 www.belden.com/new-products 

 

关于Belden 

Belden Inc. 是高质量端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。Belden 凭借其创新解决方案,致力于可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量,成为全球互联世界转型的中心。’该公司成立于 1902 年,总部位于美国圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲均拥有制造能力。

###

 

了解更多信息,请联系:

Lisa Williams
市场通讯经理
(317) 815-2402
[email protected]

凯特·D’因佩里奥
市场通讯经理
(317) 764-9766
[email protected]

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。