新闻

百通创新助力 2021 年第一季度推出 13 款新产品/产品线扩展

集团通信

密苏里州圣路易斯 – 2021 年 3 月 2 日 – 百通公司 (Belden Inc.) (纽约证券交易所代码:BDC) 是全球领先的专业网络解决方案供应商,随着 2021 年第一季度新产品的推出,该公司继续为客户提供更多选择,以管理高密度、减少安装时间并安全地传输数据 电力。

 

线缆:

  • 百通’数字电力™ (德国)电缆 在铜线上传输 DE 功率(高达 2,000W),同时通过光纤长距离(最远 2 公里)发送数据。该线路扩展现在包括室内和室内/室外 2 毫米分支通风电缆。

     

  • 减少安装时间 百通’秒 纤维表达 混合铜缆 线。扩展后的产品线现在包括室内和室内/室外 2 毫米分支电缆、铝联锁铠装 (AIA) 和非铠装版本的低烟无卤电缆以及 AIA 版本的室内/室外 2 毫米/3 毫米分支或配电箱电缆。

     

  • 增强安全性和防火性能现已推出 RailTuff™ 光纤电缆这些可靠的电缆专为铁路边或公路隧道站和信号操作而设计,旨在延长交通基础设施的使用寿命。

 

连接:

  • 新的 M12 电源线 & 可连接件 Lumberg Automation 的产品比传统产品小 50%,即使在最小的环境中也能提供有效、安全和可靠的解决方案。

     

  • M12 X-Code 现场连接连接器 经过专门设计和认证,可满足运输应用的需求,可防止机械冲击、振动、灰尘和湿气,同时不影响性能。

     

  • 扩展 I/O 模块的使用,并通过 M12 T 型分离器可靠地连接传感器和执行器数据。这种全新的、用户友好的设计通过提供靠墙安装节省了时间和组装成本。

     

  • REVConnect® 连接线现在包括 REVConnect 1U48 配线架,这是一种独一无二的高密度配线架,在 1U 空间内有 48 个端口。它采用 REVConnect 端接技术,适用于 5e、6 和 6A 类配置以及平面或倾斜排列。

 

网络 & 软件:

  • BAT Controller Virtual 只需点击几下鼠标即可自动在工业站点之间设置安全的 VPN 连接。这种强大的网络连接是一种经济高效、易于部署、安全的网络管理解决方案。

     

  • 全新 BOBCAT 高端口管理型交换机 配备最多 24 个端口和多种配置选项,旨在满足不断增长的带宽需求。这种紧凑、强大的解决方案使更安全的设备能够连接到网络。

     

  • Hirschmann 操作系统 (HiOS) 软件 已更新,添加了与品牌无关的嵌入式 OPC UA 服务器,为各级自动化架构之间提供了通用的通信桥梁。

     

  • Belden’的最新网络管理软件 Provize Core提供了一种免费简便的方法来监督您数量不断增长的网络设备。

 

Alpha Wire:

Alpha Wire’的全新 Xtra-Guard® Flex TPE 系列将物理韧性和连续弯曲性能结合在一根电缆中,适用于恶劣环境。访问 https://www.alphawire.com/Xtra-Guard-TPE 了解更多信息。

 

ProSoft:

通过使用 ProSoft’ 的新 QuickServer 单元连接 HVAC、安全系统等,可以识别和纠正效率低下的问题。它们提供全套业界领先的楼宇自动化协议之间的协议转换。欲了解更多详情,请访问: www.psft.com/DEL

 

要了解有关这些解决方案及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products。 

 

 

关于Belden 

Belden Inc. 是高质量端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。Belden 凭借其创新解决方案,致力于可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量,成为全球互联世界转型的中心。’该公司成立于 1902 年,总部位于美国圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲均拥有制造能力。欲了解更多信息,请访问我们的网站 www.belden.com;在 Twitter 上关注我们@BeldenInc。 

 

###

如需了解详情,请联系:

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[email protected]

Kate D'Imperio

市场通讯经理

(317) 764-9766

[email protected]

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。