Belden推出全新解决方案以延长正常运行时间并改善网络连接

此次发布的产品包括 Belden’s OptiTuff 系列的扩展、Lumberg Automation 的新连接器和 I/O 模块以及 Belden’s PROVIZE 网络规划、调试和管理套件的更新。

 


密苏里州圣路易斯 – 2023 年 8 月 30 日 –
全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 宣布推出四款新产品和更新,旨在在恶劣环境下保持连接并确保正常运行时间。


数据采集 & 传输

  • Belden OptiTuff 连接和电缆管理 选项支持 OptiTuff Mini 光纤电缆的新型现场端接连接。通过创建新系统并改进 Belden’ 现有 FiberExpress (FX) 系列中的转换点、连接器和配线架,安装人员现在可以受益于 OptiTuff’ 的快速、简便安装以及与流行的 FX Fusion Splice-On 连接器和 FX ECX 配线架系统的兼容性。

  • 全新 Lumberg Automation M12 圆形连接器汽车系列 采用全新 PUR 结构,可承受恶劣环境,防止焊接火花、挤压和剪切造成的损坏。连接器通过保持最佳机器正常运行时间来提高安全性和应用输出。

 

数据编排 & 管理

  • Belden PROVIZE 网络规划、调试和管理套件更新 简化了冗余环形拓扑的 MRP 配置,以防止网络中断。此外,增强的集成让用户可以轻松地在 PROVIZE Planner 和 Explorer 之间切换。用户界面的增强也改善了这两种产品。

  • 全新 Lumberg Automation LioN-X 数字 I/O 模块 为使用数字传感器和执行器的自动化应用提供了经济高效的灵活性和快速配置、数据传输和数据安全性。这些模块可在 PLC 和云环境中集成,使其适用于几乎所有工业应用。

 

请访问www.belden.com/new-products,了解有关这些解决方案的更多信息及其支持的技术与应用类型。

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。