Belden OptiTuff®迷你光缆的新型现场端接连接支持快速、简便的安装
OptiTuff迷你光缆现在兼容FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统,可以改善连接和线缆管理。
密苏里州圣路易斯–Aud。2023 年 22 日 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden(纽约证券交易所代码:BDC)现在为其 OptiTuff Mini 光纤电缆提供现场端接连接。这一进步延续了 OptiTuff 迷你光纤电缆为光纤安装带来的革命性突破,使安装人员能够在更多类型的光纤应用中使用节省空间的 OptiTuff 系统。
安装商和集成商在部署OptiTuff迷你光缆时,需要一个端到端系统,以支持更多的连接选项,并改善现场端接应用中OptiTuff迷你光缆的线缆管理。
通过创建新系统并改进 Belden 现有 FiberExpress (FX) 系列中的转换点、连接器和配线架,光纤安装人员现在可以享受 OptiTuff 提供的快速、简便的安装,并且可以与 Belden 流行的 FX Fusion Splice-On 连接器和 FX ECX 配线架系统兼容。这种增加的兼容性使得电缆和连接之间的组合更加丰富。
Belden 的专利 OptiTuff 迷你光纤电缆是唯一一款将金属铠装解决方案的耐用性与非铠装解决方案的性能和安装简便性相结合的电缆。它提供了一种经济高效、坚固耐用的选择,可以取代 FTTx、POL/PON 和无接地或导管的架空地板应用中的传统金属铠装和非铠装光纤产品。
Belden 光纤系统产品线经理 Kikie Kunplin 表示:“这种连接创新为现场端接应用提供了新的安装可能性。”“OptiTuff 迷你光纤电缆为传统金属铠装光纤提供了一种经济高效的替代品,而且由于它们与我们的 FX Fusion 和 FX ECX 连接兼容,现在可以支持更快、更轻松的安装。”
这些新的 OptiTuff 连接系统也很容易订购。Belden 开发了 OptiTuff 系统指南,帮助承包商根据项目使用的光纤数量和端接方法选择安装所需的正确连接系统。
详细了解 Belden 的新连接选项 OptiTuff 迷你光纤电缆和 OptiTuff 系统指南。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Allison Bonewit
市场通讯经理
(317) 818-6300
Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。