新闻发布

Belden宣布与亚马逊云科技物联网SiteWise Edge进行新的集成,以简化与亚马逊云科技的云连接

Belden
经过整合的产品和服务可以更快、更轻松地在边缘收集设备遥测数据,将其情境化,然后发送到亚马逊云科技(AWS)云以进行资产监控和预测性维护。

 

密苏里州圣路易斯 – 2024 年 9 月 4 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 很高兴宣布将其 CloudRail 软件功能与 AWS IoT SiteWise 集成。云轨该公司于 2023 年被 Belden 收购,实现了基于云的设备管理,允许用户在全球范围内推出、管理和更新边缘设备。它是完全托管的解决方案,在将数据发送到任何云端之前在本地进行预处理。此次集成将 AWS’ 数据服务和 CloudRail’ 的协议管理软件结合在一起,用于棕地和绿地数据采集,为客户提供完整的数据解决方案。

 

该组合解决方案使客户能够利用 CloudRail 成熟的软件功能轻松地将其工业资产和传感器连接到 AWS 云。CloudRail 旨在简化和标准化来自任何工业环境的数据的发现、获取和规范化,并以可立即使用的格式交付数据。然后,收集的数据会无缝地输入到 AWS IoT SiteWise Edge 中进行本地处理、监控和存储,同时还可以与 AWS 云中的 AWS IoT SiteWise 同步,以实现企业范围的可见性和高级分析。

 

CloudRail和AWS IoT SiteWise Edge集成带来的主要优势包括:

 

  • 加速价值实现: CloudRail 的即插即用功能可访问超过 12,000 个传感器定义,结合数据规范化功能,可显著减少将工业资产连接到 AWS IoT SiteWise 所需的时间和精力,使客户能够在数小时(而不是数周)内开始利用他们的数据。

  • 简化的边缘到云数据流:借助单一、统一的解决方案,客户可以无缝地获取、处理数据并将其从边缘传输到云,从而消除对复杂集成的需求,并确保整个旅程中的数据一致性。

  • 可扩展且安全的设备管理: CloudRail基于云的设备管理功能使客户能够从一个集中式平台安全地部署、管理和更新数千个全球分布的边缘设备。


  • 广泛的资产和协议支持: CloudRail 的广泛库确保与现代和传统工业设备的兼容性。现代机器可以通过 OPC-UA 等标准协议无缝连接,而棕地场景则可以通过使用辅助传感器改造旧资产而受益。此外,Modbus 还能实现能源表等设备的高效连接。

 

“CloudRail 与 AWS IoT SiteWise Edge 的集成为我们的客户提供了强大且简化的工业数据采集和分析解决方案,” Belden 数据软件应用全球产品线管理负责人 Matthew Wopata 表示。“这标志着 Belden 及其品牌帮助世界各地的公司在边缘收集数据的最新方式,以便他们可以利用这些数据来改进流程并提高效率。”

 

CloudRail 集成的设置对用户来说非常简单:在 AWS 控制台的下拉选择中,用户只需添加 CloudRail’s 软件作为其 IoT SiteWise Edge 网关的数据源即可。要将传感器、智能电表和 OPC UA 服务器设置为现场设备,用户需要转到 CloudRail 设备管理云 (DMC)。其余一切都在 AWS 内自动完成。这使得最终用户能够受益于 CloudRail 解决方案的简单性,而无需部署物理边缘网关。

 

CloudRail’与 AWS IoT SiteWise Edge 的新集成是 Belden 和 AWS 之间的最新合作,现已向客户开放。要了解更多信息,请参观 9 月 9 日至 14 日在芝加哥举办的 国际制造技术展览会 (IMTS) 期间的 AWS 展位。

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。