新闻发布

Belden为离散制造业的最终用户推出新的解决方案能力

Belden
帮助制造商达成生产正常运行时间、实时分析和统一数据,以提高效率和收入

 

密苏里州圣路易斯 – 2024 年 5 月 1 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商贝尔登(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布为离散制造业推出颠覆性的全新网络和数据功能。 这最初的三项功能 – 网络弹性、边缘计算和数据互操作性 – 是通过 Belden Horizo​​n 实现的,该平台将硬件、​​软件和服务整合到一个单一来源中。 这些能力也为贝尔登以解决方案为导向的方法奠定了基础,该方法旨在满足客户的需求,通过深思熟虑的对话明确业务需求,并解决所需的结果。’ 对于消费包装商品和汽车(离散)制造商而言,这意味着帮助推进他们的数字化进程,以释放向工业 4.0 转变所承诺的效率和洞察力。

 

当今的生产线通过联网的运营技术 (OT) 设备产生大量数据。’ 当离散制造商发展其网络基础设施和数据操作时,他们可以收集并理解这些高价值数据,从而提高生产力并增加收入。 Belden 提供解决方案,连接工厂的各个方面:机器、人员、流程、机器人等等。 – 通过快速安全地收集和分析边缘的重要性能数据,Belden 解决方案将数据转化为可操作的见解,从而为运营和底线做出更好的决策。

 

Belden 的最新功能解决了常见的离散制造痛点,使制造商能够最大限度地减少计划外停机时间,进行实时分析并克服数据孤岛:’

  • 网络弹性。 Belden 的解决方案通过将所有机器和资产连接到网络来提高网络弹性和生产正常运行时间,从而消除盲点并确保承诺带宽,而无需更换现有技术。’ – 制造商可以保护网络免受流量激增和网络安全威胁,并建立网络冗余以维持可靠的服务并优先考虑关键应用程序。

  • 边缘计算。 通过靠近机器、设备和生成数据的装置进行数据处理,Belden 解决方案使人们能够访问、分析和处理信息,从而更快地解决本地问题并减少向云端的数据传输。 边缘计算使制造商能够将敏感数据保存在内部,同时推动实时数据分析和网络性能监控,以快速识别、确定优先级并解决意外问题。

  • 数据互操作性。 无缝转换并汇集来自各种来源、格式、协议和站点的数据,以支持应用程序和分析,从而做出更好的决策。 Belden 解决方案将以前不兼容的专有协议转换为通用语言,以统一 OT 数据并获得更丰富的见解。

 

“Belden 工业自动化解决方案全球产品与解决方案副总裁 Vinod Rana 表示:“作为工业领域长期以来公认的领导者,Belden 的产品组合不仅限于传统的电缆、交换机和路由器,还为客户提供网络和数据解决方案。”’” “随着我们面向离散制造商推出的新功能,我们正在应对数字化转型和工业 4.0 的现实需求,即连接和保护更多设备和装置,提取更多数据,并将数据用于有意义的用途。’ – 通过帮助制造商构建更具弹性的网络、利用边缘计算的力量以及统一和转换数据,我们能够帮助他们创建强大的网络骨干,既能满足当今的需求,又能扩展以满足未来的发展目标。’’’

 

结合作为网络和连接创新者 120 多年来一流的产品、服务和深厚的专业知识,Belden 的能力使制造商能够从端到端实现网络的现代化、优化、自动化和保护。 借助 Belden 解决方案,离散制造商可以实现工厂范围的可视性、组织数据以实现有意义的使用、降低总体拥有成本并获得强大的业务成果。

 

联系我们

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。 我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。 凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。