相关标签
密苏里州圣路易斯 – 2025 年 8 月 28 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出多款新产品,旨在提高自动化和智能基础设施环境中的性能、安全性和可靠性。
- Belden 无凝胶松套管光纤电缆 采用紧凑、有弹性的设计,可实现稳固的连接,同时消除了混乱的凝胶化合物带来的麻烦。这些电缆可抵抗湿气侵入并确保在苛刻的操作环境中的长期耐用性。在欧洲、中东和非洲地区 (EMEA) 有售。
- Belden Classics Essential-Lite - LSZH IEC-EN级线缆 提供增强的模拟和串行数据性能,以及适用于标准室内环境的低烟无卤等级。
- Belden RemoteIP OSP 电缆 具有经济高效、结构简单、易于部署等特点。Belden’ 的 RemoteIP OSP 电缆可将以太网通道距离延长至 215 米,同时保持低热量水平和最小功率损耗。RemoteIP 系列的这一新成员与 REVConnectTM 连接完全兼容。
- Belden 工业防火墙 IAF-240 为关键 OT 网络提供可扩展的多层保护。它将深度可视性、威胁预防和高可用性融入紧凑的工业级设计中,旨在降低风险和停机时间。
- Belden PROVIZE Suite 网络规划和调试软件 1.11 版推出了新功能,包括对 GREYHOUND2000 交换机的网络规划支持。PROVIZE Explorer 具有新的 MultiConfig 功能,允许用户一次更新多个设备的固件,从而节省时间。进一步的改进将使规划和调试更加轻松。
- Hirschmann BOBCAT 开关 现已通过认证,符合 IEC 62443-4-2 安全级别 2 功能要求。该 IEC 标准涉及工业自动化和控制系统的安全性。
详细了解这些产品及其支持的技术和应用。
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/Twitter。
了解更多信息,请联系:
Mary Melchiorre
企业营销传播经理
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。