NetModule铁路路由器

用于移动网络数据和语音通信支持应用的路由器, 包括乘客信息和乘客 Wi-Fi。从简单的LTE列车到地面连接到复杂的5G通信平台, 多达 6 个 LTE 高级版, Wi-Fi 连接使连接可靠, 安全且坚固。另外, NetModule的AP3400接入点提供面向未来的Wi-Fi 6标准, 使提供商能够满足对无缝LTE和5G连接的日益增长的需求,以支持数据密集型应用, 如视频监控, 视频流和乘客信息娱乐。

特点与优势

  • 创新:将5G带到列车,让乘客最多可配备4个SIM卡和使用Wi-Fi 6。
  • 可靠:所有的路由器都符合CE标准(RED),并有铁路型认证(EN 50155、EN 45545)。NB3800还符合ITxPT要求。
  • 智能:操作人员可以汇总来自GPS、I/O、串行、CAN、音频和IBIS的数据,进行实时运行管理。

铁路路由器

描述
我们的铁路部门移动网络数据和语音通信路由器系列包括模块化产品,可用于各种应用,如乘客信息或乘客Wi-Fi应用。从简单的LTE到车辆连接,到带有5G、多达6个LTE Advanced、GSM-R或Wi-Fi的复杂通信平台,我们都有适合您应用的产品。借助智能路由和链路管理软件,网络基础设施最多可以同时接入四个网络运营商的网络,或用于后备目的。机载系统还可以通过各种接口扩展轻松集成到IP网络中。所有的路由器都符合CE标准(RED),并有铁路型认证(EN 50155、EN 45545)。此外,NB3800还符合ITxPT要求。
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品