CloudRail.Box Max

CloudRail.Box Max 充当车间和云之间的边缘网关,是 CloudRail 解决方案的一部分。 它支持所有连接方法,如辅助传感器、OPC-UA、Modbus 和 VSE。 此版本配备强大的处理器和足够的存储空间。 这使得 CloudRail.Box Max 成为使用 AWS IoT Greengrass v2、Azure IoT Edge 或 CloudRail Edge Functions 的高级边缘计算场景的完美选择。 此外,该版本能够通过单个边缘网关连接更多数据源。 可选的 4G(LTE)蜂窝连接还允许在远程位置使用或绕过高度限制的 IT 网络。

特点 & 优点

  • 稳健可靠:工业级计算平台,可承受恶劣条件。
  • 节省带宽和云计算资源:例如,可用于在将数据上传到云之前对其进行过滤,甚至可以在本地运行经过训练的机器学习算法。
  • 部署简单:只需单击一下,即可直接在 CloudRail.Box 上部署 AWS IoT Greengrass & Microsoft Azure IoT Edge Runtime。
  • 面向未来:与标准 CloudRail.Box 相比,Max 版本配备强大的英特尔四核处理器、8 GB RAM 和 256 GB SSD 存储。 这使得 CloudRail.Box Max 成为高级边缘计算场景和分析的完美选择。
显示: 筛选结果

在联系我们的技术或产品支持之前,请仔细阅读我们的常见问题解答以及常见问题的答案。

我需要哪些组件才能使用 Belden’ 的 CloudRail 解决方案?

要使用 Belden’ 的 CloudRail 解决方案将传感器连接到云端,您需要以下组件:

  • CloudRail.Box Max 或运行 CloudRail.OS 的硬件;
  • 电源;
  • IO-Link主机;
  • 传感器电缆(M12 电缆);和
  • 工业IO-Link传感器(到带传感器的cloudrail页面)

CloudRail的成本是多少?

它是基于连接的 OT 数据源数量和 CloudRail.Box(硬件)成本的订阅模式的组合。 请联系 Belden 获取定价信息。

数据进入云端后会发生什么? 您是否构建定制应用程序?

CloudRail 与 AWS、Microsoft Azure 或 Google Cloud 的云服务集成。 组织根据所获取的数据自行构建应用程序、使用现有软件产品或与 IT 系统集成商合作。 如果您正在寻找完整的解决方案,请联系 Belden 了解我们的软件和集成商合作伙伴,访问我们的 生态系统合作伙伴页面

它是否支持云 XYZ?

目前,我们开箱即用地支持 AWS IoT Core、AWS IoT Sitewise、AWS IoT Greengrass v2、Microsoft Azure IoT Hub、Microsoft Azure IoT Central、Microsoft Azure IoT Edge 和 Google PubSub。 或者,您可以使用通用 MQTT 功能连接任何支持此协议的不受支持的云。

我可以并行使用多个云提供商吗?

是的。 您可以将您的设备与不同的云平台连接。 甚至同一个传感器与多个云一起使用也是可能的。

哪些传感器与CloudRail兼容?

所有传感器均具有以下接口:IO-Link、数字(1/0)或模拟(4-20mA)(带模拟至 IO-Link 适配器)。 此外,CloudRail 支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP,例如许多电力计都使用这两种技术。

我可以将多少个传感器和IO模块连接到云?

这在很大程度上取决于运行 CloudRail 的硬件和配置,更具体地说,取决于发送到云端的数据的频率。 每 100 毫秒发送一次传感器值和每 10 分钟发送一次传感器值之间存在巨大差异。 对于 CloudRail.Box Max,我们目前支持 8 个 IO-Link 主模块,其中 8 个传感器每个以 100ms 的频率发送。

我可以将多个IO-Link主机连接到单个CloudRail.Box吗?

是的,可以 (a) 使用以太网交换机将多个 IO-Link 主站连接到 CloudRail 网关或 (b) 通过现场端口接口以菊花链形式连接最多 8 个 IO-Link 主站。

哪些IO-Link主模块兼容?

您可以在我们的 IO-Link解决方案页面上找到列表。

我可以从PLC获取数据吗?

如果 PLC 支持 OPC-UA,则可以使用 CloudRail 连接 OPC UA 对象。 对于复杂的 OPC UA 结构或从传统 PLC 直接获取,请咨询 Belden 了解我们的 BHDO 产品

为什么选择订阅模式?

CloudRail 是一种托管解决方案。 这意味着我们希望在现在和将来为您提供安全可靠的传感器到云系统 — 。 连接到互联网的设备需要持续维护(例如安全补丁)。 此外,云行业发展非常快,需要进一步更新。 如果没有订阅,这一切都’无法实现。 最重要的是,订阅涵盖了我们将来将发布的新功能。

它与 XYZ 的 Edge Gateway 有何不同?’

市场上的大多数边缘网关都非常通用,因此使用起来很复杂。 我们的目标是让每个拥有 IT 知识的人都能够将传感器与云连接起来。 因此,我们使其变得非常简单,并提取了有关 OT 所需的特定领域知识。 此外,CloudRail 是一种托管解决方案。 这意味着您可以轻松创建 PoC,也可以将其用于数百万台设备的大规模安装。

传感器数据发送到云的频率如何?

CloudRail 允许灵活配置网关发送速率,从 100 毫秒到几个小时。 也可以将阈值定义为百分比。 例如,如果温度变化超过 20%,就将其发送到云端。 这对于数字传感器(0/1)特别有用。

盒子的设置如何工作?

CloudRail.Box 带有序列号和二维码,位于外壳右侧。 只需在设备管理云中输入它或扫描二维码即可。 查看我们的 快速入门指南 了解更多信息。

我可以手动更改 IP 地址吗?

是的。 请先将 Box 添加到您的 设备管理云 (即使它还不能’与其通信),然后检查 “高级网络设置” 选项卡以获取进一步的说明。

软件更新如何传送到盒子?

通过远程固件更新。 您将收到有关设备管理云中新版本的通知,只需单击即可安装更新。 此外,还可以在预定的时间自动安装它。

如果盒子失去与互联网的连接会怎样?

一旦互联网恢复,CloudRail.Box 就会存储最多 65535 条消息并发送。 此外,如果相应的云平台支持,则可以使用设备影子来存储和同步状态。

如何将盒子移动到其他帐户?

是的,只需在一个帐户中删除它,然后添加到另一个帐户。

它是否适用于工业环境?

是的。 CloudRail.Box Max 专为工业环境而设计。 该盒子的 IP 等级为 IP20,因此您应该将其放在柜子中。 另一方面,IO 模块的防护等级为 IP67,几乎可以安装在任何地方。

它是否支持本地 MQTT 代理?

是的,只需选择 “MQTT Broker” 而不是云平台。

CloudRail使用什么协议,在哪个端口上?

它使用 MQTT 与设备管理云以及大多数云平台进行通信。 如果平台不支持 MQTT,则使用 https 作为后备。 当然,所有连接都使用 SSL 加密。 它使用端口 443 或 8883。

CloudRail是否安全/可靠?

是的。 CloudRail 受到全球众多企业客户的信赖,甚至包括国防工业客户。 此外,该公司拥有强大的软件背景,因此安全是我们 DNA 的一部分。 更详细地说:所有连接都使用 SSL/TLS 进行端到端加密,CloudRail.Box Max 完全分离连接到互联网的端口和连接到 IO-Link Master/OT 网络的端口,固件更新和安全补丁集中推送到所有 Boxes(OTA 更新),它运行复杂的防火墙并使用 TPM。 请 与我们的产品专家联系 了解更多详情。

数据是否通过CloudRail服务器?

不。 设备管理云 仅用于配置 CloudRail.Box 设备。 实际数据直接在 Box 和相应的云平台之间流动。

CloudRail.Box是如何配置/管理的?

只有通过 设备管理云d. 你不’不需要在本地配置任何东西。

如何在相应的云平台上添加设备?

我们通过 AWS API 连接到您的 AWS 帐户。 因此有必要向 设备管理云。 如果你不’不喜欢自动化方式,您仍然可以手动添加设备并传递设备凭据。

CloudRail 是否在现有安装中工作?

我们的主要目标是将仅用于 IIoT 目的的附加传感器连接到云端。 因此,仅具有现场总线端口的 IO-Link 主站只能用于与 CloudRail.Box 通信。 具有用于物联网应用的单独端口的主站(例如 IFM 的 DataLine 版本)可以并行与 PLC 和 CloudRail.Box 通信。 此外,您可以连接到任何 OPC-UA 服务器作为数据源。

我可以手动添加云平台上已存在的设备吗?

是的。 在这种情况下,您需要提供设备凭证或证书。 这也是通过设备管理云完成的。

入门计划

标准计划

最适合 PoC、飞行员 & 测试安装 灵活扩展安装
信息 20、50、200 个单位后的数量中断

以下每台设备占订阅单位的 1 倍:
- CloudRail.Box Max 网关
- IO-Link 主站
- OPC-UA 服务器
- 每 10 个 Modbus TCP 设备连接到一个网关
20、50、200 个单位后的数量中断

以下每台设备占订阅单位的 1 倍:
- CloudRail.Box Max 网关
- IO-Link 主站
- OPC-UA 服务器
- 每 10 个 Modbus TCP 设备连接到一个网关
计划持续时间 6 个月 12 个月
北向连接器 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、MQTT、Webhooks AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、MQTT、Webhooks
消息/数据 无限 无限
数据源 IO-Link、4-20mA、数字、Modbus TCP/RTU、OPC-UA IO-Link、4-20mA、数字、Modbus TCP/RTU、OPC-UA
远程固件更新
面向未来/升级
我们确保CloudRail始终与最新的传感器,协议和云提供商以及服务合作。
边缘计算 AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge
自动设备配置
CloudRail 使用 API 在相应的云平台(例如 AWS 或 Azure)上自动添加和配置新添加的设备。
工业级安全性
支持 高级支持
高级支持是商业安装的完美选择。 我们保证最长回复时间为一个工作日,您可以通过电子邮件或电话联系我们。
基本支持
基本支持适用于非关键安装。 我们始终竭尽全力为客户提供支持,但在此计划中,我们可以’不提供任何保证。

可根据要求提供高级支持选项。
立即注册 立即注册

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。