伦敦 - 6 月 23 日:泰勒斯威夫特于 6 月 23 日、2018 日在英国伦敦温布利大球场举行音乐会。
一群球迷正在为他们的球队胜利欢呼

哇你的粉丝

自巨型屏幕以来,体育和娱乐已经走了很长一段路。看台上的球迷都在追求令人惊叹的4K和8K观看“哇”时刻。他们想要身临其境的音景和真人回放,让他们心跳加速。他们希望在他们的设备上收到有关优惠交易和等待时间的个人通知。他们期望获得丰富的球迷体验,也希望体育场馆每次都能给他们留下深刻印象。Belden的完整连接解决方案将体育场馆和竞技场转变为数字优先的场馆,创造合适的氛围,最大化新的收入来源,并将数据用于个性化互动。
69 位体育迷表示新兴技术增强了他们的体育场体验
40 名体育迷表示,由于连接不良,在现场活动中难以使用手机
78 名球迷表示,体育场体验极大地影响了他们观看比赛的决定
  • 我们的能力
  • 网络韧性
  • Network Convergence
在冰球比赛中为进球欢呼。

我们的能力

关于体育的一切都在改变。准备好了吗?通过在体育场、竞技场或棒球场上构建数字“层”,您可以将所有人(球员、教练、球迷和供应商)聚集在一起,为他们提供应有的体验。但成本上升、劳动力短缺、收入流波动和消费者期望变化可能使这一目标难以实现。Belden的体育场专家可以帮助您优化资源,以确保在这些高强度环境中保持连接和正常运行时间。
多媒体活动前安装在体育场上的LED屏幕

网络韧性

防止中断并确保正常运行时间,让球迷大声欢呼 - 无论网络需求多么强烈
了解更多
服务器机房背景

Network Convergence

将人员、系统、数据和运营整合在一起,打造更好、更安全、更令人印象深刻的粉丝体验
了解更多

“美丽的游戏”栩栩如生

Al Thumama体育场使用最新技术,为球迷提供观看自己喜欢的球队比赛的最佳体验。