采用铁路系统专用工业无线技术的橙色和银色高速通勤铁路列车。
00:00 / 00:00

公共交通转型

公共交通系统不仅在减少交通的碳足迹方面发挥着关键作用,而且在将社区团结在一起、促进经济机会和增加旅游业方面发挥着关键作用。但是,为了让公共交通影响这一变化,乘客必须接受这种体验。满足他们的需求往往需要改造交通系统和基础设施。Belden通过单一、统一的网络帮助机构和当局控制、管理和可视化其公共交通系统。让我们共同努力,开发可靠、可持续的交通系统。
预计 2027 人将有 4 名公共交通用户
由于公共交通,美国每年节省 6 加仑天然气
每年开放6个新的轻轨系统
186 自 2020 年以来,每周对公共交通的勒索软件攻击同比增加
  • 我们的能力
  • 网络韧性
  • 数据异常检测
  • 网络融合

我们的能力

目前的基础设施承载着乘客度过了上个世纪,但它能支持下个世纪的需求吗?公共交通不可避免地走向现代化,需要克服遗留的基础设施、网络威胁和沿途的强烈乘客需求。集成智能系统只是等式的一部分。Belden了解公共交通的复杂性,并与您合作,通过全面的方法解决这些问题。我们将共同简化运营并集中您的维护和控制。
了解更多
享受旅行。年轻女子在夜间使用智能手机在背景光电动移动列车上等待站台。旅游短信及停靠铁路计划路线%2C 铁路运输

网络韧性

公共交通带来了固有的工业网络挑战:如何确保在跨越数千公里且由不断行驶的车辆组成的运营中及时、可靠地访问关键数据?该领域的解决方案需要工业级的弹性,以支持无中断运营。

 

网络弹性使公共交通系统能够适应中断并保持网络功能。这样可以确保乘客的安全和按计划进行,同时避免计划外停机。控制中心永远不会忽视运营情况,并且可以快速做出决策,以最大程度地减少混乱和挫败感。无论中断的原因是什么,如停电、天气事件或施工事故,Belden网络弹性都能确保安全和 


了解更多
工业4.0现代化工厂:项目工程师与控制工厂生产线的女性操作员交谈%2C。她正在使用的计算机屏幕上显示由AI%2C和机器学习增强的装配流程
投资加密货币。股票交易概念。

数据异常检测

在公共交通运营中不断变化的网络环境中,有效且高效地监控和排除网络连接异常(有线和/或无线)的能力至关重要。正确检测到异常模式、异常和行为可用于在性能问题或系统故障发生之前缓解它们。

 

数据异常检测可帮助控制中心监控公共交通网络的运行状况,并主动生成有关意外事件、不断变化的条件和维护需求的情报。这使支持团队能够快速做出反应,以最大限度地减少停机时间并提高服务质量。

 
了解更多

网络融合

从票务和乘客设施到车载监控和重要控制系统,公共交通运营是由多个制造商提供的不同系统不断发展的异构拼凑而成。 较新的服务线配备最新和最好的数字技术,而传统服务线则采用数十年前的技术,这是很常见的。然而,它们仍然必须作为一个整体进行监控和管理,以确保可靠的运行。

 

网络融合将支持关键和非关键、传统和绿地系统的网络联合起来。当他们能够有效地沟通和共享数据时,乘客体验就会得到改善,安全性和保障就会变得更强,运营效率也会更容易管理。

了解更多
服务器机房背景

为了提高公共交通效率,首先要连接运营孤岛

重新构想乘客和员工体验意味着将人员、资产、系统、站点和流程连接起来。