智能楼宇

专用无线网络对连接的积极影响

Ron Tellas

建筑业主可以通过建立自己的专用网络,从而领先于公共蜂窝网络和移动运营商。在我们的博客中了解有关专用无线网络影响的更多信息。

 


 

如今,移动网络的流量几乎是十多年前的300倍。而且,到目前为止,大部分增长都发生于室内运营商网络。

为了在不断增长的涌入流量中确保设备连接,建筑业主可以选择脱离公共蜂窝网络和移动运营商。取而代之的是,建立自己的专用网络——只有自己的组织或设施可以访问的网络。

 

这些专用无线网络使公司和机构有机会依靠LTE和5G网络的混合来单独部署、拥有和运营连接系统。例如在美国,专用无线网络可在(CBRS)公民宽带无线电服务和C波段频谱内运行。

 

专用网络对于希望控制自己的带宽分配的企业也很有吸引力。例如:

 

  • 如果宽带提供商无法提供足够的覆盖范围,学校区域可能会决定部署专用网络以支持社区某些部分的在线学校教育。

  • 大型企业可能希望去除运营商服务的相关成本,并建立一个专用无线网络来支持其企业园区内的协作和通信应用。

  • 工业自动化环境可能希望采用专用无线网络,以便能够在其他任何设施之前,优先保障延迟敏感生产线的连接。

  • 医院可能会决定使用专用无线技术,以便每天安全使用其设施中的设备,从而确保临床医生和工作人员使用的系统和应用不会因患者和访客携带的设备占用网络而发生卡顿。

 

专用无线网络已经影响了美国各地。以下是我们迄今为止见证的一些最大变化。

 

1. 无线连接深入乡村

美国人口普查局披露,美国大部分地区(97%)被认为是“农村”。近五分之一的美国人目前生活在这些美国农村地区。部分美国农村人口仍然缺乏可靠而经济的网络连接。

 

专用无线网络可以释放机会,将宽带引入这些欠缺网络服务的地区,让断开连接的社区融入我们不断变化的世界,使他们不再落后于人。农村地区的学生可以随时随地在线学习。成年人可以在家里找工作、接受培训甚至完成工作。家庭可以获得急需的远程医疗服务。

 

随着美国政府的宽带投资拨款持续增长,我们预计对专用无线网络的需求将进一步增加。

 

2. 最后一英里光纤有了替代方案

农村地区仍然缺乏宽带接入的最大原因之一是由于难以将光纤网络(最后一英里连接通常需要光纤网络)引入这些环境。

 

光纤部署需要地下基础设施安装,而专用无线网络的部署则不需要。可以使用户外天线和室内Wi-Fi代替。在许多情况下,这使得安装过程比最后一英里光纤更实用。

 

专用无线网络部署速度更快

由于不需要安装地下基础设施,专用无线网络的设计和部署速度更快。它们也可支持更快的数据速度。在公共网络中,数据流量要传输到另一个位置的中心网络。专用无线网络流量并非如此,而是通过减少延迟来提高速度。

 

专用无线网络(在某些情况下)更具成本效益

根据网络设计和设置,专用无线网络可能比Wi-Fi更具成本效益。例如,它可以减少实现相同覆盖水平所需的接入点数量,从而降低安装成本、维护成本和总拥有成本。

 

3. 在拥挤空间改善连接性和性能

专用无线网络可确保在传统上难以连接的环境中(例如拥挤的体育场或过度拥挤的机场)中实现可靠连接。

 

由于专用无线网络是封闭的专用系统,仅供一个组织或运营商使用,因此他们不会遭遇公共无线网络的流量。只有经过授权的设备才能连接到专用网络。

 

OnGo NHN是OnGo联盟基于标准的解决方案,使中立主机能够与传统运营商网络共存。这意味着CBRS频谱可用于专用无线网络,为这些传统运营商已经提供服务的环境增加容量。

 

建筑业主可以整合多个无线运营商提供的服务,或者在支持自己的网络的同时提供传统的运营商网络。

 

您的专用网络从这里开始创建

Belden提供您创建支持专用无线网络的智能基础设施所需的一切。除了产品和系统,我们还提供培训和教育。查看我们的资源,了解有关设计建筑内无线系统的更多信息,或浏览我们的应用指南。 

  

 

相关资源: