如今的移动网络几乎 流量增加 300 倍 比十多年前还要多。 到目前为止,大部分增长都是通过运营商网络在室内发生的。
为了确保在流量不断增加的情况下设备能够保持连接,’这是建筑业主放弃公共蜂窝网络和移动运营商的一个选择。 相反,他们可以建立自己的私人网络—只有他们的组织或设施才能访问。
这些私人无线网络使公司和机构有机会依靠 LTE 和 5G 网络的混合来单独部署、拥有和运营连接系统。 例如,在美国,私人无线网络在 (CBRS)公民宽带无线电服务 和 C 波段频谱内运行。
私有网络对于想要 控制自己的带宽分配的企业也具有吸引力。 例如:
- 如果宽带提供商没有提供足够的覆盖,学区可能会决定部署私人网络来支持社区某些地区的虚拟学校。’
- 大型企业可能希望去除运营商服务的相关成本,并建立一个专用无线网络来支持其企业园区内的协作和通信应用。
- 工业自动化环境可能希望采用专用无线网络,以便能够在其他任何设施之前,优先保障延迟敏感生产线的连接。
- 医院可能会决定使用私人无线网络来确保每天在其设施内使用的设备的安全使用,确保临床医生和工作人员使用的系统和应用程序不会因患者和访客带来的设备而陷入困境。’
私人无线网络已经在美国各地产生影响。 以下是我们’迄今为止看到的一些最大变化。
1. 无线连接正在深入渗透到全国
美国人口普查局报告称,美国绝大多数地区(97%)被视为 “农村。” 目前,近五分之一的美国人居住在这些 美国农村地区。 美国部分农村人口仍然面临缺乏可靠、负担得起的网络连接的困境。
私人无线可以为这些服务不足的地区带来宽带机会,将不相连的社区融入我们不断变化的世界,这样他们就不会落后。’ 农村地区的学生可以在任何地方进行在线学习。 成年人可以在家里寻找、培训甚至完成工作。 家庭可以获得急需的远程医疗服务。
由于美国政府 为宽带投资提供资金 随着私人无线网络需求的持续增长,我们预计私人无线网络的需求将会更大。
2. 最后一英里光纤有替代方案
农村地区仍然缺乏宽带接入的最大原因之一是难以将光纤网络—引入这些环境,而光纤网络往往是最后一英里连接所必需的—。
虽然光纤部署需要安装地下基础设施,但私人无线网络的部署则不需要。 可以改用室外天线和室内 Wi-Fi。 在许多情况下,这使得安装过程比最后一英里光纤更实用。
专用无线网络部署速度更快
由于不需要安装地下基础设施,私人无线网络可以更快地设计和部署。’ 它们可能也支持更快的数据速度。 在公共网络中,数据流量传输到另一个位置的中央网络。 私人无线网络流量不会这样做,它通过减少延迟来提高速度。’
专用无线网络(在某些情况下)更具成本效益
根据网络设计和设置,私人无线网络比 Wi-Fi 更具成本效益。 例如,它可以减少实现相同覆盖水平所需的接入点数量,从而降低安装成本、维护成本和总体拥有成本。
3. 拥挤空间中的连通性和性能正在改善
专用无线网络可确保在传统上难以连接的环境中(例如拥挤的体育场或过度拥挤的机场)中实现可靠连接。
由于私人无线网络是封闭的、由单个组织或运营商使用的专用系统,因此他们看不到公共无线网络所看到的流量。’ 只有授权的设备才能连接到专用网络。
OnGo NHN 是 OnGo Alliance 推出的一款基于标准的解决方案,它使中立主机能够与传统运营商网络共存。 这意味着 CBRS 频谱 可用于私人无线网络,为传统运营商已经提供服务的环境增加容量。
建筑业主可以整合多个无线运营商提供的服务,或者在支持自己的网络的同时提供传统的运营商网络。
您的专用网络从这里开始创建
Belden 提供创建支持私人无线网络的智能基础设施所需的一切。 除了产品和系统,我们还提供培训和教育。 查看我们的资源,了解有关 设计室内无线系统 的更多信息,或浏览我们的 应用指南。
相关资源:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。