系统审核:为信号传输提供确定性
您如何知道网络的物理层是否正常运行?
执行系统审核以确保其符合特定需求和期望。以下是正确开始审核所需了解的内容。(附言“审核”一词可能会让您感到紧张——但在这里,审核却是您的朋友!)
什么是系统审核?
系统审核验证已安装的布线基础设施是否符合我们的认证要求。这是一种识别可能影响性能的设计或安装问题的方法。
审核物理层涉及对工艺质量和安装过程的细致评估。它还确保工作和安装的系统符合客户的要求和需求。
审核的目的是什么?
除了评估合规性外,审核也是查明不足的好方法。
例如,大多数标准建议商业办公空间使用6A类或更好的布线。但是,在新工作开始之前审核现有站点时,也许您会发现6类或5e类布线用于支持办公室Wi-Fi 6,这在性能方面并不合适。
审核的目的不是确定做出此决定的原因,或指出其后果 - 相反,它只是发现、报告和记录差距的一种方式。在这种情况下,审核将表明布线系统可能不符合要求。审核坚持根据所发现的情况报告事实。通常不涉及猜测、建议或意见。
何时应进行审核?
有时,行业专业人士认为,只有在出现问题或项目完成的情况下才要进行审核。但审核在众多情况下都是有益的。
审核可以在网络项目开始时、项目结束时、新项目开始之前或实施期间进行。
如果您正在为过去曾由不同供应商管理网络的新客户进行基础架构工作,则执行审核也可能是一个好主意。在这种情况下,审核可以帮助您了解已完成的工作、当前的网络性能状态以及现有资源为客户提供的服务情况。
最终用户可以请求对其项目进行抽查,以跟踪进度或验证正在完成的工作质量。
Belden经常进行自己的现场审核,以确认和验证我们信赖的合作伙伴的表现。合作伙伴联盟的合作伙伴也可以随时要求Belden对自身工作或客户现场进行审核。
安装商和集成商甚至可以向客户推荐审核即服务。这项服务为他们提供了新的收入来源,并通过验证工作是否正确完成,让他们的客户高枕无忧。
如何确保审核成功?
如果您打算投入时间、精力和资源进行审核,您就会希望它取得成功。以下是实现这一目标的三个建议。
1. 确定目的
在审核开始之前,确定其目的非常重要。请定义您的目标。您希望通过系统审核实现什么目标?
您的目标是评估安装合规性、评估以前的承包商的表现,还是评估网络设计?
例如,如果您在项目开始之前审核现有设施中其他安装人员完成的工作,则目标很可能是确定现有基础设施是否适合客户的新应用或解决方案,或者是否需要升级。
2. 做好准备
在进行审核之前,请确保您在流程开始之前拥有所需的资源。这可能包括:
- 合同
- 标准
- 设计文档
- 规范或图纸
- 相机
- 卷尺
- 专用工具(风速计、光学温度计等)
3. 记录一切
虽然审核是描述您所看到的内容的一种方式,但您还应该尽可能使用图片和视频来直观地记录这些内容。
当您拍摄您所看到的内容时,请确保在审核表单上注明您拍摄了该特定空间或组件的照片。
拍摄可能有缺陷的事物的照片或视频,以及外观和功能良好的工作和系统。这些图像可以在需要时充当单一的事实来源。
例如,我们与一个安装团队合作,他们在一家工业设施中完成了出色的布线安装工作。
然而,在那之后,另一个承包商来结束线缆分接。这组安装人员的工作非常糟糕,客户理所当然地感到不安 - 但他们不确定问题是在何时发生的。
通过共享审核期间收集的文档,我们能够向客户展示初始安装人员离开工作场所时的情况。有视觉证据表明,第一个承包商所做的工作是高质量的,问题是在他们离开后产生的。
完成审核流程
如果您有兴趣将系统审核作为品牌标准的一部分,Belden可以帮助您与我们的合作伙伴联盟联系,在项目生命周期的每一步获得帮助。
为了帮助您进行彻底和全面的审核,Belden为合作伙伴联盟的合作伙伴提供了一份清单。如果您需要副本,可以联系我们的团队。
相关资源: