智能楼宇

无需重新布线也能释放多模光纤的潜力

Virak Siev和Amadeusz Gawronski
Modular Photonics的OMPlex技术有望将数据容量提高多达1000倍,而成本仅为重新布线的一小部分。

 

如今,从医院和学校到体育场馆和办公室,许多建筑物中都能找到传统多模光纤的身影。但它有数据速率容量限制,所以只能在特定距离范围内以一定的速度传输一定数量的信息。

 

多模基础设施无法在超过几百米的距离上支持1 Gb/s或更高的数据速度。因此,它可能会阻碍组织,使其无法响应现代需求及推动技术驱动型项目向前发展。虚拟现实、5G和人工智能等创新,甚至是基本的云服务和高清流媒体视频,并不总是可以通过许多设施仍然依赖的多模光纤实现。

 

解决这个问题的唯一方法是重新布线:在长链路中用单模光纤代替多模光纤。对吧?虽然几年前可能是这样,但当重新布线不可行或不切实际时,就需要考虑新的方案了。

 

光纤重新布线项目的复杂性

简单地用单模光纤替换多模光纤可能会造成中断,而且昂贵且耗时,具体取决于情况和应用。以下是一些示例。

 

造成中断

当光纤沟槽埋在停车场、人行道、游乐场、池塘或道路下方时,或者当光纤铺设在天花板瓷砖上方或墙壁内时,可能很难接触到所有需要更换的链路。与发现、移除和更换光缆相关的工作可能会导致一次次的中断,中断原因包括噪音、碎屑、不便和生产力损失。

 

可能很昂贵

在材料和劳动力方面,即使更换简单易用的短链路也可能成本高昂。除了拆除和重建设施基础设施外,还可能涉及挖沟。因此,安装成本可能会呈指数级增长。

 

需要很长时间

即使您的组织遵循计划的光纤重新布线升级路径,该计划也很少能在短时间内完成。完成这项工作可能需要数月或数年的时间。

 

在不同的地方,在项目开始之前可能还需要获得许可,这进一步延长了时间周期。

 

解锁现有数据不动产

过去,建筑业主对其多模系统有两种选择可以考虑:

  • 重新布线并忍受上述难题
  • 在传统多模光纤的限制范围内运行

现在还有第三种方案可以考虑:通过延长传统光纤的使用寿命,将其重新投入使用。

 

Modular Photonics提供的OMPlex技术有可能将数据容量提高多达1000倍,而成本只相当于从多模升级到单模的一小部分。换句话说,它提高了传统的多模光纤速度,因此可以像单模光纤一样运行。由于它运行在操纵和管理数据信号的无源光学芯片上,因此不需要电源即可运行。

 

通过解决阻止多模光纤长距离快速传输数据的模式色散问题,该技术在长达2公里的距离内在多模本地网络上实现了1 Gb/s、10 Gb/s、25 Gb/s、40 Gb/s甚至100 Gb/s的速度。

 

OMPlex兼容所有被认为适合升级的多模光纤类型,从预端接OM光纤到OM5,以及多种类型的光纤连接器,包括LC、SC、FC、ST和MTP连接器。

 

作为基于机架的即插即用适配器系统,OMPlex 通常需要不到一个小时的安装时间。它可以由经过培训的内部IT团队、集成商和承包商部署。

 

OMPlex适合您吗?

虽然这项技术并非适用于所有光纤重新布线项目,但如果您的项目符合以下四个条件,就可以考虑:

  • 您拥有自己的局域网基础设施
  • 您使用的是旧式多模网络
  • 您需要更高的网络速度
  • 您遇到时间问题或在中断期间无法运营

 

了解有关光纤重新布线替代方案的更多信息

为了了解OMPlex技术在现实世界中的应用情况,我们最近参与了蒙特利尔魁北克大学的一项测试安装,结果给我们留下了深刻的印象。它使FDDI光纤能够以100 Gb/s的速度运行,而且成本远低于光纤重新布线。

 

如果您需要提高数据速度,但无法重新布线,Belden可以提供帮助。我们与OMPlex技术的创造者Modular Photonics密切合作,帮助业主、集成商和承包商为未来准备企业网络,并延长线缆设备的使用寿命。

 

想阅读整个故事并了解测试安装的进展情况吗?

 

 

相关链接: