智能楼宇

了解您的光纤术语:从光缆到基本极性

Henry Franc和Carlos Matos
光缆与光纤布线有何不同?方向和定位含义相同吗?本博客回答了常见的光纤问题,并可作为您常用光纤术语的首选资源。 

 

了解光纤细微差别以及确定哪些光纤解决方案适合您的应用的关键始于了解基本的光纤术语。用词和含义很重要。如果您想就光纤进行有效的沟通,那么从一开始就务必要使用正确的术语,这样才能获得想要的结果。

 

但是,当涉及到常见的光纤术语时,我们注意到了行业的困惑。光缆与光纤布线有什么区别?方向和定位含义相同吗?为了回答您的问题,我们创建了这篇博客,作为您最常听到的光纤术语的首选资源。

 

如果您要查找从光缆到常见光纤极性术语等各种内容的正确定义时,请将本文当做您的指南。

 

 


 

光缆术语

 

光纤

术语“光纤”或“光导纤维”是指用于传输信息的技术和组件。纤维由细丝玻璃芯、包层和丙烯酸酯涂层组成。

 

光纤线缆

当光纤包裹了保护套并且可以安装时,最终产品(光纤+护套)被视为光纤线缆。光纤线缆类型可以包括分布式、分支、松套管等。不同类型的线缆设计用于不同的应用和环境。

 

光纤布线

要将光缆连接到设备或装置,必须使用某种类型的连接,例如连接器。术语“光纤布线”不仅描述了光纤线缆,还描述了与之相关的连接。

 

光缆组件

将光缆、连接器和适配器连接在一起可创建线缆组件。线缆组件可以由一根或多根线缆组成。跳线或MPO干线都是光缆组件。

 

双工光纤

当两根单工光缆使用拉链式线缆并排连接时,就会形成支持双向数据传输的双工光纤。一根光纤将数据从A点传输到B点,而另一根光纤将数据从B点传输到A点。

 

双工传输

双工传输可实现同一载波上的双向通信。半双工传输在两个方向上发送信号——每次只能在一个方向传输。全双工支持同时双向信号传输。在光纤中,这种技术通常被称为“双向传输”或“BiDi”。

 

在双工传输应用中,例如包括工作站或网络硬件,每根光纤将一端的发射器连接到另一端的接收器以保持连接。

 

 


 

光纤连接术语

 

分立式连接器

分立式连接器是箍圈中的单光纤连接器,例如LC或SC连接器。

 

双工连接器

双工连接器由两个分立式连接器组成,它们连接在一起以发送和接收信号。LC双工连接器就是一个例子。有时是两个连接器模制在一起;有时则不是。

 

阵列式连接器

在单个箍圈内具有多根光纤的连接器,例如MPO连接器。

 

 


 

光纤极性术语

 

极性

该术语描述了用于定位光纤以确保发射器和接收器之间连接的方法。

 

类型

此术语用于定义组件的配置。光纤系统中使用两种组件类型:线缆组件和耦合器。各类标准定义了多种配置类型(A、B、C、U1、U2、A-A和A-B),但也还有其他与需求相关的类型。

 

方法

方法是定义用于实现所需光纤极性的组件类型排列的方案。

 

方向

连接器或适配器的键控部件的相对位置是其方向(例如,上键/上键或上键/下键)。也可以描述为“对齐”或“未对齐”键(对于VSSF连接器很重要),并且在技术上更准确;上/下键命名法假定为垂直方向。

 

引脚

光纤连接器一般不分公母;只有MPO和阵列式连接器具有引脚以确保可配接性。引脚精确地对准配对光纤。如果配对连接器使用对齐引脚,则必须将一个插头固定,而另一个插头则松开。这有时被称为“公头”或“母头”,但更准确的表述应是“固定”或“松开”。

 

定位

连接器箍圈中特定光纤束之间的相互关系称为“定位”。

 

端口标识

端口标识是指光纤上使用的端口标识工具(通常是标签、颜色或数字)。

 

 


 

准备好继续了解光纤了吗?

现在您已经掌握了定义,您可以观看我们创建的网络讲座系列,以帮助您了解更多信息。

 

虽然该系列主要关注光纤极性,但第一次网络讲座提供了有关光纤基础知识的有用信息。

 

 

相关资源: