Hero_DC_Blog_5_Tips_to_Optimize_Data_Center_Power_Usage

 

提高数据中心的电力使用率有很多好处。它可以降低运营成本,降低 活力 使用并延长服务器和其他 IT 设备的生命周期。但它’另一个原因也很重要:数据中心的电力使用会影响可靠性。

 

在最近的 LinkedIn Live 活动 中,我们邀请了数据中心全球总监 Chrissy Olsen、技术解决方案架构师 Henry Franc、现场支持工程师 Denis Blouin 和我,讨论了如何优化数据中心的电力使用—,并希望与您分享一些见解。

 

多年来,Uptime Institute’的 数据中心行业调查结果 始终表明,数据中心停机最常见的原因是停电。2021 年,43%的数据中心故障是由于停电造成的。(网络问题、冷却故障和软件/IT 问题位居第二。)

 

这一切的好消息是什么?正确的流程和冗余协议可以帮助防止许多数据中心断电。以下是我们在最近关于优化数据中心电力使用的讨论中分享的五个技巧。

 

1.确定您可以承受的停机时间

在制定优化 数据中心电力 使用和减少停机时间的策略之前,’重要的是确定您的组织在可用性方面需要什么。每一分钟的停机都会导致金钱和生产力的损失。根据 ITIC’第 12 年度 2021 年每小时停机成本调查,44% 的美国企业每小时停机成本可能达到 $1 百万或更高。您可以承受多长时间的停机时间而不会产生重大的负面影响?答案取决于您的领导力、客户、组织类型和许多其他因素。

 

例如,基本的电子邮件服务可能不具有与金融交易相同的价值。几分钟的停机时间导致电子邮件无法发送和接收,其影响远不及停机时间导致银行和在线零售商无法开展业务。’记住这一点,这样您就可以根据需要确定数据中心的可用性和冗余级别,而不是过度设计或设计不足。

 

2.优化电力使用设计

在优化电力使用方面,数据中心设计至关重要—,下面’有一个例子。我们曾与一家组织合作,该组织在主机托管数据中心设施中租用空间数年后,选择建立自己的 企业数据中心

 

新的数据中心设有 24 个机架,每个机架配备 三相 30A 电源 。该设计要求冷却系统尺寸过大,而上游电源尺寸过小,这造成了可用性问题:当一个机架发生故障时,可能会导致整个数据中心瘫痪。

 

请以此为戒,确保您在设计中考虑到了可用性和电能利用最优解。

 

3.不要忽视运营和维护’

在电力优化方面,运营和维护与设计同样重要。它们共同构成了一个三条腿的凳子:数据中心要想成功独立运行,这三个组件都是必需的。

 

例如,可以在维护中对系统和设备进行定期目视检查,查看湿度、灰尘、照明、噪音、组件松动以及温度过冷过热等方面是否存在可能导致更大问题的情况。

 

我们还建议定期进行故障转移测试—每月、每季度、每年和每半年—,以确保冗余备份系统能够正常运行,以便在主要设备出现故障时保持业务正常运行。

 

4.解决人为因素

数据中心断电可能有两个原因:

 

  1. 可预防事故(意外断开、启动紧急断电开关等)
  2. 恶性事件(超出您控制范围之外的事件,如天气或电网故障等)

 

因简单疏忽或人为错误发生的故障,其背后原因往往是流程和协议缺失,维护不足,甚至是因为人们变得自满,认为走捷径是可行的。

 

一些简单的改进,例如 数据中心标签颜色编码 可以有所帮助。我们的一些数据中心客户选择使用特定的颜色—例如黄色和蓝色—来表示支持交换机和服务器的 A 和 B 电源。这样可以很容易地立即看出哪些组件属于哪个电源。

 

另一个简单的错误是拔掉电源插头!带有内置锁定装置的电源线可以防止当您伸手进入机架抓取光纤连接器时服务器被意外拔掉。可追踪跳线 还可用于轻松识别和追踪网络连接—,并防止意外断开错误的跳线。

 

另一个专业提示:如果您拥有可避免计划外停机的技术,请务必使用它!我们’看到客户投入大量时间和精力来维持正常运行时间和可用性,但却错失了摆在他们面前的机会。举个例子:投资插座监控的配电单元 (PDU) 但不监控其状态!

 

5.保持电力负荷平衡

适当的负载平衡—匹配每个相位的电流消耗—可以控制运营成本并减少停机时间。

 

例如,我们看到一个数据中心部署了 400V 三相 PDU。由于计算错误,各相不平衡,导致 PDU 烧毁并引发停电。

 

对于冗余而言,负载平衡也是重要的考虑因素。如果一个电源发生中断(例如 A 侧),则 B 侧不能’过载。如果发生这种情况,断路器就会跳闸并导致计划外停机。为了避免过载,我们建议保持 80% 的 PDU 容量(每侧 40%)。

 

您的数据中心电力专家

没有人指望您是数据中心电源专家—您只是需要有人在您有问题时可以求助。技术和最佳实践变化如此之快,很难跟上。

 

Belden 可以成为您数据中心电源优化的资源。我们’我们很高兴回答您的问题并帮助您达到所需的可用性水平。要了解有关数据中心电源优化的更多信息,请观看我们最近的 LinkedIn Live

 

 

相关文章:

 

数据中心电源的 3 个重要考虑因素

提高下一个数据中心项目可持续性的 5 种方法

探索数据中心双电源供电

作者简介

Shad Sechrist

数据中心售前解决方案工程师

Shad Sechrist 于 2021 年加入 Belden,带来了电气和电子制造行业 20 多年的经验,包括数据中心设计、建筑基础设施咨询和网络设计。 他帮助为 Belden 的企业客户提供全面的数据中心解决方案,专门负责产品选择、物流、项目管理和流程改进。 他的咨询方式不仅能让客户得到他们需要的答案,还能帮助他们更多地了解他们的物理基础设施。