智能配送仓库中采用 AGV 和机械臂的自动化系统。

多年来,科技领袖们一直将 5G 和 Wi-Fi 6 视为无线网络发展的里程碑。 但是,随着技术的进步,依赖无线连接的人们的期望和需求也在不断变化。 随着技术的不断突破,6G 和 Wi-Fi 7 正在成为下一代无线技术。 目前这两个标准都在开发中,有望带来更高水平的性能和更强的功能。

根据使用地点和方式的不同,每种技术都有其独特的优点和缺点。 尽管 6G 和 Wi-Fi 7 的设计架构和部署领域各不相同,但它们有一个共同点:它们都旨在支持数字应用。’ 这些应用场景包括:

  • 增强现实和虚拟现实(AR/VR)
  • 人工智能(AI)
  • 超高速连接
  • 实时通信

面对这两种选择,您如何决定哪种无线技术最适合您的组织?

选择最佳的下一代无线解决方案

为了帮助您评估哪种技术最适合您的组织,让我们’来看看 6G 和 Wi-Fi 7 的独特优势和潜在局限性。

6G 为何脱颖而出

6G 的优势首先在于其高速的通信速度。 它支持高达 1 Tb/s 的速度和极低的延迟,这使得 6G 成为对时间要求极高的应用的首选技术,例如:

  • 自动驾驶车辆
  • 工业自动化
  • 远程操作

6G 网络能够同时处理的设备数量以及 6G 网络提供的覆盖范围也是这项蜂窝技术的关键优势。 它还有自己的频谱,这意味着,与 Wi-Fi 不同,它的频率不必共享。’ 从这个意义上讲,6G 可以提供更稳定、更可靠的连接。 由于 6G 受到更严格的监管,它受到法律保护,并为用户和组织提供更安全、更可持续的连接。

6G 的另一个优点是它支持 网络切片。 可以为特定功能领域预留特定频率,以确保专用带宽和性能。

此外,6G 的覆盖范围比 Wi-Fi 7 大得多。这种更广的覆盖范围使其特别适合大规模部署和需要在广阔区域内保持稳定连接的环境。

为什么 Wi-Fi 7 脱颖而出

然而,在部署和操作简便性方面,6G 与 Wi-Fi 7 相比处于劣势。

它涉及更复杂的操作,并且需要获得监管机构的许可才能运营,这可能会限制灵活性和可及性。 此外,Wi-Fi 7 还需承担更高的前期和后续维护费用,因此在成本方面,Wi-Fi 7 显然是赢家。

Wi-Fi 7 的低复杂度意味着它可以快速实施和扩展运行,但在扩展覆盖大面积方面存在局限性。’ 由于其简单的配置节省了人员成本,因为维护和优化网络所需的专业培训和技术支持较少。 它还能通过优化数据传输和减少空闲时间来提高能源效率,从而对长期公用事业成本产生积极影响。

由于需要核心网络,6G 网络需要更多的基础设施和对高性能骨干系统的投资。 在频率方面,可能需要与其他附近的蜂窝网络达成协议,以确保功能正常。 (例如,在园区环境中运营的企业可能需要与多个供应商合作,协调频谱分配,以确保顺利的互操作性并避免潜在的信号干扰。)

就速度而言,6G 比 Wi-Fi 7 快,但 Wi-Fi 7 的吞吐量对于大多数工业应用来说应该足够了。’ 与前代产品相比,Wi-Fi 7 还利用了 6 GHz 频段,这有助于最大限度地减少干扰并提高连接稳定性。

6G 与 Wi-Fi 7:主要功能一览

随着无线需求和部署场景的演变,衡量每项技术在关键性能和运营指标方面的表现至关重要。’

这里并排展示了 6G 和 Wi-Fi 7 的一些最大区别,以便您可以快速评估哪种技术符合您的组织需求和部署目标。’ 

 

  6G Wi-Fi 7
成本 高的 低的
复杂性 高的 低的
配置 复杂的 容易
调试 慢的 快速地
参与者人数 每平方公里最多可达 1000 万台设备 每个接入点有 200 到 300 个活跃设备
频率 自有频谱 共享频率
连接 稳健稳定 用户数量过多时,稳定性会降低。
网络安全 安全的 不适用于某些安全应用;端点无需注册,开放网络’
覆盖范围 高的 低的
沟通 高速;近乎实时的通信速度比 Wi-Fi 7 快 20 秒。 理想条件下最高可达 46 Gb/s
延迟 0.1 毫秒;0.01-0.05 毫秒(某些情况下) <理想条件下为 1 毫秒
网络切片
法律保障 安全可靠;该标准受到严格监管。 取决于具体实施方案(WPA3- 企业级、GDPR 合规性、访问管理指南确保设备符合频率规范)
许可证 必需的 无需
能源消耗 数据速率、连接数和网络密度的显著增加可能会导致高能耗。 节能高效

 

哪种无线解决方案最符合您的需求?

回到“哪种无线解决方案最适合您的业务”这个问题,答案取决于您的应用场景和优先事项。 对于智慧城市等大面积区域或对时间要求严格的应用,6G 是首选技术。 对于大多数工业场景而言,只要覆盖范围不太大,Wi-Fi 7 通常就足够了,而且成本和复杂性也更低。 随着这两种标准的不断发展,分析您的运营重点和增长计划将有助于您最大限度地发挥下一代无线连接的优势。

如果您需要帮助权衡各种选择,贝尔登将帮助您做出正确的选择,无论您选择哪种技术,都能部署可靠、经济高效且面向未来的无线网络。 …

了解更多关于我们工作方式的信息。

相关链接: