将计算智能引入OT网络边缘解锁了新一波的高级自动化功能,从预见设备需求的预测性维护到自动运行的智能机器人(例如,自动导引车)。
根据 《麻省理工科技评论》目前,27% 的制造工厂已在生产中采用边缘计算,另有 56% 的制造工厂准备在未来两年内启动试点项目。
利用OpEdge将边缘计算引入自动化基础设施
处理当今大量的运营数据’的互联工业环境,Hirschmann OpEdge-8D 为自动化基础设施带来了边缘计算功能。
作为一个强大的工业边缘网关,它允许关键任务应用程序在网络边缘运行,使工厂能够快速将大量本地数据转化为有用的见解和行动。当与 百通地平线™ 控制台边缘编排、云托管设备管理、应用程序编排和 安全远程访问 功能都是可能的。
OpEdge-8D 平台旨在补充 OT 空间,易于使用和安装,支持以几种不同的方式部署应用程序,并且可以与许多系统和应用程序一起使用。
Belden和感应式自动化如何协同工作
为了帮助工业环境充分利用数字化转型的优势,百通与工业自动化软件提供商 Inductive Automation 等行业参与者合作,提供帮助工业环境实现工业 4.0 之旅的解决方案。
感应自动化’秒 点火 软件消除了连接生产和 IT 的技术和经济障碍,因此工厂可以快速将伟大的想法变成现实。它支持在一个平台上创建几乎所有类型的工业应用程序,包括 SCADA、IIoT、MES(机器执行系统)等—。
Ignition 与 Hirschmann’ 的 OpEdge 系列的结合,通过三种方式使工业运营能够以可承受的价格进行数字化转型和边缘计算。
1.更快实现价值
Belden Horizon控制台通过三项主要服务简化了OT网关、终端设备(如PLC和I/O)和边缘应用的接入、配置和维护:
- Belden Horizon Device Manager允许用户无缝地载入和配置Belden和ProSoft边缘网关。
- Belden Horizon边缘编排允许用户在Hirschmann OpEdge硬件机群上无缝部署和管理边缘应用(例如,Ignition容器)。
- Belden Horizon安全远程访问(SRA)允许用户远程访问和配置连接到Hirschmann网关的OT终端设备(例如,PLC和I/O)和在网关上运行的边缘应用(例如,访问在OpEdge上运行的Ignition实例)。
2.降低维护成本
Belden Horizon控制台可帮助用户降低IIoT部署涉及的两种维护成本:
- 利用 Belden Horizon Console 的 SRA 软件可以减少与 OT 终端设备相关的故障排除时间’,该软件使技术人员能够远程连接到 OT 资产和应用程序,无需前往现场。Belden Horizon Console 还支持远程数据包捕获,使网络工程师能够诊断棘手的网络相关问题。
- 由于 Belden Horizon Console 能够提供对 OT 设备和边缘应用程序(如 Ignition)的安全远程访问并同时更新多个 Hirschmann OpEdge 系统,因此可以降低与更新 OT 设备和边缘应用程序相关的车队管理成本’。
3.认证性能
OpEdge-8D 是业界’首批 获得认证的点火边缘设备之一。Inductive Automation 向完全兼容 Ignition Edge 软件并准备使用该软件进行预映像的设备授予该认证。
这让您充满信心地启动Ignition软件,并轻松且经济实惠地扩展您的系统,以在边缘采集、处理和可视化大量关键运营数据。
探索我们的生态系统合作
我们与行业专家合作,为您提供所需的产品和解决方案—,所有产品和解决方案都集中在一个地方—,以简化项目复杂性,同时最大限度地提高业务价值和数字化转型的灵活性。
详细了解我们与Inductive Automation的合作。
相关链接