Achievements in Wireless Infrastructure - Blog Hero 09-01-2022

 

今年早些时候,无线基础设施协会(WIA)向无线业界的领导者提出了一个重要问题

 

在无线基础设施行业工作期间,您最难忘的成就是什么? — 您克服的挑战是什么?’您成功完成的项目是什么?’您帮助过的客户是什么? – 为什么这对您来说意义重大?

 

当我们作为一个团队思考这个问题时,我们意识到在无线基础设施方面找出一项单一的成就是多么困难。Belden 成立于 120 多年前,从一开始就成为无线通信领域的一部分。

 

我们最令人难忘的无线基础设施成就涉及教育和改进。我们希望帮助整个行业理解无线需要有线—并且需要 更好的 有线。

 

尽管’它是最关键的组件,但布线(第 0 层)在无线网络设计中经常被忽视。无线网络的质量取决于连接设备的电缆。如果您希望无线网络正常工作,那么您使用的电缆和连接需要提供出色的吞吐量和最长的正常运行时间。

 

这些当然不是我们’取得的所有成就,但在无线教育和改进方面,我们’特别引以为豪的是以下五项最新成就。

 

1.获得业界强大声音的认可

我们参与 —和整个行业的标准制定。我们希望标准能够解决您最棘手的网络和连接挑战。这’只是我们回馈给予我们如此多的行业的一种方式。

 

今年,我们因 TIA 标准 的开发贡献、参与度和领导力而荣获 Top 5% 之星奖,被评为顶级公司。这体现了我们持续致力于推动电信发展并为未来持续的网络互操作性、功能性和连接性铺平道路。

 

此外—更令人兴奋的是—我们的两名员工因其对行业的影响而获得个人认可。技术解决方案架构师 Henry Franc 和智能建筑技术与应用经理 Ron Tellas 因其在 TIA 计划中的高度参与而荣获 TIA 明星奖

 

2.助力新型 4 级电路成为现实

我们最近透露,经过与其他制造商、用户、顾问和行业专家的大量努力,制定了新的 UL 和 4 类布线标准, 4 类系统 将成为 2023 年国家电气规范 (NEC) 的一部分。

 

4 类电路提供低压电源的便利性和安全性,就像以太网供电 (PoE) 一样;然而,4 类可在数百米范围内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。4 级系统与—2 级和 3 级系统一样安全,甚至比—2 级和 3 级系统更安全,同时还能提供更多的电力可用性。

 

为了验证是否符合 NEC 要求,需要对 4 类电路进行认证。

 

UL—一家经 OSHA 授权的国家认可测试实验室 (NRTL)—最近发布了 UL 1400-2 作为调查概要(迈向标准的第一步)。它定义了评估 4 类电路布线的安全考虑因素和标准。4 类电缆电路将根据已发布的 UL 1400-2 文件进行认证。

 

我们’很荣幸能够参与制定这项 UL 标准。随着故障管理电力系统等新技术的出现,我们认为协助行业定义和支持有关其安全应用的标准非常重要。’

 

3.无线应用电缆设计

几年前,Belden 与数字电力™ (4 类系统)的创造者 VoltServer 携手合作,设计了我们的数字电力 (DE) 电缆。它们可以安全地将数据和电力以更高的速度和更长的距离扩展到终端设备。

 

与 PoE 类似,DE 电缆可由安装类别电缆—的相同 ICT 集成商在相同的路径内安装。

 

我们’还很高兴地宣布,Belden 是第一家提供 UL 认证的 4 类电缆的公司。我们的数字电缆允许最终用户利用 DE,使用较小的导体安全地长距离输送大量电力。我们’已经看到 DE 用于为分布式天线系统、无线接入点和 5G 系统供电。

 

4.参与行业’无线对话

室内无线技术对于克服信号障碍和支持预期使用水平从未像今天这样重要—,并且其价值只会继续增长。

 

技术采用不断进步以支持新的应用和用途。这意味着无线基础设施解决方案也应该适应。十年前有效的方法现在可能不再是正确的选择。

 

为了确保我们’了解新的无线基础设施和部署,Belden 自豪地成为 三个无线协会

 

  1. WIA(无线基础设施协会),代表载体、拥有和管理电信设施的基础设施提供商和专业服务公司。
  2. NATE(通信基础设施承包商协会)是铁塔和通信基础设施建设、服务和维护公司的统一声音。
  3. IWPC(国际无线产业联盟)™),它解决了原始系统指定者(运营商、运营商、政府机构等)与 OEM 及其供应商之间的知识差距。

 

在向这些领导者学习得同时,我们也将有价值的信息传递给客户和行业中的其他人。

 

5.让无线网络设计更简单

为了方便将 Belden 纳入您的 RF 设计计划,我们的核心产品可作为 iBwave Design 和 Ranplan 软件平台的一部分提供—用户友好的工具 室内无线项目

 

这些在线平台自动化并简化了射频设计过程,以便在任何环境中产生最佳的无线网络。有了这些工具,工程师可以花更多的时间进行设计,而花更少的时间搜索信息和完成耗时的手动工作。

 

在此过程中,这些系统会验证精确的RF计算、传输和天线布局,确认链路预算和线缆长度计算,并帮助您在部署之前了解无线设计决策的影响。

 

帮助您实施您的无线方案

我们在无线领域的历史和经验意味着我们’我们是我们所做工作的自然专家—设计和制造电缆和连接件。百通’的基础设施解决方案独立于无线和有源设备提供商,因此您可以支持选择构建无线网络的任何方法。

 

我们的内部专家参与了全球各地的重大无线项目。你’随处都能找到我们的解决方案—从体育场、娱乐区和医疗园区到制造工厂、办公室和政府机构。

 

请记住:布线和连接将决定无线网络的可靠性。了解更多 关于我们如何帮助您完成室内无线项目。

 

 

相关链接:

 

4 类电源的到来:不同电路类别之间的差异

无缝连接您的建筑内无线系统

设计室内无线网络更快、更简单的方法

 

作者简介

Steve Carroll

5G 基础设施服务提供商全球客户总监

史蒂夫·卡罗尔 (Steve Carroll) 在无线、有线和物联网技术及基础设施方面拥有二十多年的经验,于 2021 年初加入 Belden 团队,担任服务提供商和 5G 基础设施全球客户总监。他专注于帮助客户构建可扩展的业务解决方案,以提高生产力和沟通能力,同时最大限度地降低风险。