几十年来,工厂领导一直在衡量其设备的效率。 每个生产主管、制造工程师和维护经理都熟悉 OEE(整体设备效率)的概念。 它’这是一个完善的指标,可作为运营效率和设备可靠性的基准。
那里’在了解制造运营的效率和效果方面具有强大的力量。 但理解 设备综合效率 不’无法向您提供完整的画面。
网络对于运营而言与设备同样重要。 IT(信息技术)和 OT(运营技术)网络 对工厂生产力和自动化程度的影响同样大,甚至更大。 有效地管理它们与管理设备性能和健康状况同样重要。
从历史上看,’还没有一种像工厂设备那样简单的方法来衡量和跟踪它们的有效性。
但随着 一个指标(整体网络效率)。 它受到 OEE 的启发,但专为网络而设计。 当工厂开始将此指标与 OEE 一起作为综合性能评估的一部分进行跟踪时,他们可以密切关注网络性能、健康状况、有效性及其对运营效率的影响。
当你能够衡量这一级别的绩效时,你’通过以下方式可以更有效地管理您的网络:
- 评估和分析网络效率
- 查明需要注意的网络问题
- 确定您的网络如何导致时间损失或生产损失
- 发现模式并相应地微调网络
分解一个
三个因素共同构成了一个指标。
1. 网络可用性
ONE 将预期的网络可用性(网络连接应该多久可用一次)与实际网络可用性(网络连接可用的频率)进行比较。
预期的网络可用性会考虑计划停机时间,例如定期维护。 它还考虑了未使用的端口。
实际网络可用性衡量网络连接在以下情况下成功发送或接收数据的频率:’应该如此。 这有助于追踪 计划外停机 由于故障、拥塞、意外中断等原因造成的。
2. 网络容量
在制造业中,目标是让机器在最短的时间内生产尽可能多的产品。 (例如,如果一台机器设计为每小时处理 1,000 个小部件,那么您就希望达到该最大容量。)
但网络性能却不同。 目标不是’以最大容量运行您的网络。 相反,您要确保有额外的带宽可用。 虽然链接不应该’t 0% 利用率,还应该有一个大的 “预订” 可用的。
这里’原因如下:如果您的网络通过其 1 Gb/s 链路持续推送 1 Gb/s,那么’没有剩余空间来处理意外任务(或在未来扩展)。
当您的网络以最大容量运行时,额外的流量会减慢数据传输速度,甚至在任务关键型消息未按时到达时时导致意外停机。
这个概念 “预订” 已内置于 ONE 指标中。
3. 网络质量
ONE 通过识别影响消息可靠性的错误来衡量数据完整性。 它解决了 CRC(循环冗余校验)错误,也称为校验和错误,这些错误表示传输数据中的信息丢失或损坏。
它还考虑了数据包冲突(同时发送和接收数据)。
为了清楚地了解网络可靠性,ONE评估接收的总数据包与有效和可用的数据包之间的差异。
如何使用 ONE 指标
您可以通过多种方式使用 ONE 来发挥自己的优势:
- 就其本身而言,这可能对命令行界面 (CLI) 有所帮助
- 随时间推移进行跟踪和记录,以衡量绩效并识别模式或趋势
- 在工厂车间实时显示,作为易于理解的实时网络测量结果
- 如果您想了解有关ONE指标的更多信息,它的含义以及如何应用它,请查看我们的白皮书以获取完整详细信息。
下载ONE白皮书。
相关链接:
作者简介
Mike Fisher
解决方案顾问
作为 Belden 的解决方案顾问和经验丰富的系统工程师,Mike 在工业 4.0 的系统架构以及 IT 和 OT 环境融合方面拥有丰富的经验。 他帮助 Belden 客户成功实现 IT/OT 融合,并规划出采用变革性自动化技术的道路。