在当今的工业制造环境中,随着行业向智能工厂转型,流程和需求正在迅速变化。’ 以及供应链数字化。
因此,工业网络也必须不断发展,以支持新的应用和技术,以及数据分析所需的扩展功能。
现代工业网络必须能够积极应对和响应持续的挑战和优先事项,例如:
- 设备可互操作性 ,确保系统可以通信
- 监管合规性,避免责任和安全问题
- 不断发展的网络威胁布局,以保护信息
- 随着一些工人即将退休,维护团队内部面临知识流失
但最优先的是保持生产的连续性。 由于网络停机而导致的任何运营中断都可能产生深远的影响,不仅影响生产计划,还会影响收入、与客户的关系、安全以及市场信誉和声誉。
传统基础设施的风险
为什么制造商继续坚持使用传统的工业网络,即使他们的领导者了解这可能会带来的风险?
老化的网络基础设施 经常会保留,这是可以理解的,因为人们不愿意为了实施升级而中断运营。 毕竟,任何原因造成的停机,无论是计划内的还是计划外的,都会造成问题。—— (在改进网络的过程中,可以采取一些措施来避免中断,但这又是另一个博客的主题了。)’
但是,仅仅为了避免升级的麻烦而忽视网络基础设施,其自身也会产生一系列后果:
- 因维护或性能问题导致的停机
- 运营效率降低,员工生产力下降
- 安全漏洞
- 扩展困难
- 与新技术不兼容
- 错失了根据工业设备见解实现技术和流程标准化的机会
通常,负责这些工业网络的运营技术 (OT) 团队会承担各种职责,而工业网络可能不是他们的主要专业领域。 相反,他们可能更关注设备管理和过程控制等方面。 这可能会使潜在的网络升级变得更加艰巨。
为了确保工业网络获得所需的关注和专业知识,外部指导可以帮助您获得有关网络运行状况、性能和适用性的见解。
全面网络评估的价值
网络评估可对您的运营进行全面评估,让您的团队深入了解您的数据工作流和数字化成熟度。
对于考虑未来网络改进的工厂来说,网络评估是一个很好的第一步。 它可以识别现有问题和需要立即关注的问题,帮助您确定升级的成本和收益,并了解与升级相关的潜在风险(包括可能涉及的停机时间)。
为了全面了解您的网络状况,我们认为评估以下五个方面的性能至关重要:’
1. 设施
确保您的网络符合您设施的应用需求、安装环境以及管理、安装和文档方面的最佳实践。’
2. 功能
评估冗余功能和数据传输性能,确保最佳性能和正常运行时间。
3. 可维护性
评估运营、维修时间、监控和远程访问,以简化和改进网络维护流程。
4. 现代性
分析硬件、软件、协议和数据技术,确保您利用尖端解决方案来提高网络性能和面向未来。
5. 安全性
评估架构/拓扑、设备配置和维护实践,以加强分段、访问控制和安全思维。
我们的网络评估服务方法
Belden 的专家将这种综合方法应用于网络评估。’
一旦他们的评估完成,他们就会从这五个维度上创建您的网络性能的直观呈现,以帮助您准确了解您的网络目前的性能以及最需要改进的地方。
我们还提供一系列量身定制的建议,向您展示如何提高这些领域的绩效,这些建议是根据贵公司的目标和资源可用性确定的优先级。’
我们的方法不仅为您提供对现有网络的可见性和控制,而且还为未来的改进奠定基础。 通过捕获您网络的当前拓扑结构、基础设施设备和状态,我们可以帮助您识别当前状态与期望的未来状态之间的差距,使您能够按照自己的意愿发展生产,并在过程中做出明智的决策。’—
准备好迈出增强网络基础设施的第一步了吗?