What drives your utility bill so high each month? In most data centers, it comes down to the operation of non-IT systems:
- Cooling and air handling
- Lighting
- Security cameras
To determine how much of your total power usage goes to systems that don’t provide compute services, you can calculate your data center’s power usage effectiveness (PUE). This ratio compares the total amount of power used by your data center to the amount of power delivered to its computing equipment. It also reveals how much energy is used for non-IT activities and systems.
PUE = total facility power / IT equipment energy
A high PUE indicates that your data center uses more power than it should to run equipment. A low ratio suggests that energy is used effectively to get compute work done.
As we examined the Uptime Institute’s 11th Annual Global Data Center Survey, we discovered that energy-efficiency progress has slowed down for many data centers.
From 2003 to 2010, for example, the data center industry made great strides in improving PUE. The average data center dropped from 2.5 to 1.6. In the last five years, however, the industry hit a plateau. The average PUE has been stagnant, sitting near 1.56.
When this PUE is translated to a percentage (by using the data center infrastructure efficiency [DCiE] 指标),它表明进入数据中心的能源中约有 60% 用于为我们之前提到的非 IT 系统供电—不是计算设备。
为最大程度提高能源效率而设计的新建数据中心的 PUE 通常为 1.1 或 1.05—证明这种性能水平是可以实现的。在那里’秒 地平线上有大量新空间,大多数数据中心已经运行多年并且依赖于较旧的系统。
为什么PUE进展放缓?
到目前为止,大多数数据中心经理都有时间做到容易实现的目标,例如:
- 通过围护壁隔离供应和保留空气,或在通道上利用排尾端门来防止空气混合。
- 使用空白面板填充未使用的 “ü” 放置在机架或机柜中并分离热空气和冷空气。
- 使用静压室级产品密封墙壁和高架地板上的孔洞。
- 更换缺失或不合适的地板砖。
- 移除未充分使用或无法运行的服务器。
如果您的数据中心没有’t 实施这些最佳实践,现在’现在是时候这么做了。你’会看到一个 立即改善能源使用并降低数据中心运营成本。
下一阶段的效率改进可以将 PUE 从 1.5 提高到 1.2 或 1.1,但这需要更多的时间和金钱。一旦你摘完了所有低垂的果实,以下是一些例子’在树上更高的地方等待。
部署配电单元(PDU)
PDU 就像是专为数据中心使用而设计的精心构造的电源板。今天’秒 智能 PDU 帮助数据中心管理人员远程监控电力使用情况、能源效率和环境条件。
它们可以跟踪实时用电量、数据和事件日志、每个PDU消耗的电流量以及每个插座消耗的电流量等指标,因此您可以优化设备级别的用电量。
这种粒度级别是关键。当你确切知道某些系统使用了多少能量时,你就会明白哪些地方需要改变—甚至深入到机架级别。
安装更高效的冷却设备
如果您想用新的、更高效的系统替换传统的冷却设备以更好地控制热量,那么有很多选择可供选择。适合您的数据中心的方案取决于其规模、位置、配置和独特的设计挑战。
您可以选择在房间级别、行级别或机架级别(或使用组合)进行冷却,并且’有很多系统可供选择:计算机房空调 (CRAC)、液体冷却和精密冷却只是其中几个例子。
如果你的冷却设备已经过时,那么它’可能效率低下。升级系统可以减少能源使用并降低数据中心运营成本。
投资于白色机柜
浅色橱柜可以通过几种方式节省电力。银色或白色等浅色自然比深色(如黑色)反射更多的光,因为它们具有不同的光反射值(LRV)。因此,通常需要额外的照明才能在黑暗的橱柜中看到标签和端口 。
当降低照明水平时,照明系统散发的热量也会减少,从而降低冷却要求。我们估计,将黑色外壳换成浅色外壳可节省 1% 至 2% 的能源。
更新照明
使您的照明系统现代化,以利用 LED 技术。LED 非常适合数据中心,原因如下:
- 它们产生的热量少于荧光灯,这意味着冷却成本更低
- 它们比其他产品使用更少的能源
- 它们提供了均匀的照明,因此所有区域都同样明亮,减少了给维护工作带来困难的阴影
占用传感器和照明区域也是控制数据中心运营成本的有效方法。当数据中心内无人时,灯会自动关闭。’(根据您的监控设备,您可能需要足够的照明才能正确捕捉视频,但当今的许多’摄像机可以在弱光和黑暗条件下看清图像。)当灯光 亮起时,初始入口区域和大厅’不需要像设备区域那样明亮,并且可以相应地进行分区。
避免人员进入数据中心
数据中心空间是为了处理数据而建造的,而不是为了容纳人员。尽可能保持数据中心 “无人值守” 或 “熄灯” 是降低数据中心运营成本的另一个措施。
IT 设备可以在比人们通常感到舒适的温度更高的环境温度下运行。如果您可以实现某些流程的自动化并减少对现场工作人员的需求,那么空间就’不需要那么酷。
无人数据中心可能还不常见,但 COVID-19 揭示了这些无人空间可能是什么样子。在许多情况下,这些例子证明数据中心可以在 很少的人为干预下运行。
加入我们关于能效和运营成本的行业讨论
如果您想 降低数据中心运营成本并改善 PUE,Belden 可以帮助您。我们的团队可以帮助您从各个角度思考能源效率决策,以确保您的策略能够降低成本,而不会牺牲性能或产生新的问题。
为使讨论更上一层楼,请 在此收听 Belden 最近在 LinkedIn 上举办的现场直播会议, 会议内容包括数据中心全球总监 Chrissy Olsen、技术解决方案架构师 Henry Franc、现场支持工程师 Denis Blouin 和我本人的见解。如果您对优化数据中心运营成本有任何疑问,请 给我留言!
相关文章:
作者简介
Shad Sechrist
数据中心售前解决方案工程师
Shad Sechrist 于 2021 年加入 Belden,带来了电气和电子制造行业 20 多年的经验,包括数据中心设计、建筑基础设施咨询和网络设计。 他帮助为 Belden 的企业客户提供全面的数据中心解决方案,专门负责产品选择、物流、项目管理和流程改进。 他的咨询方式不仅能让客户得到他们需要的答案,还能帮助他们更多地了解他们的物理基础设施。