虽然光纤曾经被认为是连接长距离不同地点的首选方案,但现在它正越来越靠近用户,渗透到建筑物和企业网络中。 这个概念被称为“光纤深度”架构。
从用户的角度来看,光纤深度改善了服务和性能:人们可以放心地使用他们的设备,而不会出现停机或延迟。 他们可以更快地下载和上传,享受清晰的流媒体并参与身临其境的体验。
然而,从光纤安装人员的角度来看,光纤渗透带来了一些部署挑战。
光纤下沉架构的安装要求
由于光纤深度架构,基础设施正在迅速扩展以支持更高的带宽和功率需求。 按需扩展的能力是公司支持增长和新技术的唯一途径。
但是,将光纤靠近用户需要更多的空间,而许多建筑物并没有多余的空间。 必须充分利用水平和垂直方向上的每一平方英尺的潜力。
随着更多光纤的部署,网络管理员和安装人员需要能够在狭小、紧凑和独特的空间内添加连接。 密度对于优化面积和控制运营成本至关重要。
许多支持用户连接的系统,例如光网络终端 (ONT) 和分布式天线系统 (DAS),现在必须部署在新的远程位置。 当它们被放置在这些位置以实现最佳性能时,本地电源可能无法随时使用甚至无法访问 - 尽管这对于确保系统功能至关重要。
为了克服这一挑战,安装人员经常部署 混合电缆,将光纤(数据)和铜线(远程电源)结合在一根电缆中,以便系统可以安装在离电信机房更远的地方,以及没有本地电源的空间中。 然而,在这样做时,他们别无选择,只能将光纤和铜安装在一个外壳中,当铜导体在同一空间终止时,暴露的光纤面临损坏的风险。
由于线缆是从四面八方进入机柜的,因此密度和端接也难以管理。
在同一端接盒中正确端接光纤和铜缆
Belden 注意到了这种安装方法存在的问题,我们的客户也注意到了。 市场上没有一种外壳可以让他们在同一个盒子里正确地终止光纤和铜线。
为了找到解决方案,我们首先与安装人员交谈,了解他们对混合终端盒的需求。 我们听到过这样的评论:
- “我们需要从尽可能多的方向寻找切入点。”
- “密度是必须的。 我们看到许多部署都需要八根光纤和八根铜导体,有时甚至更多。”
- “我们希望一边是铜,另一边是光纤。”
然后我们就去上班了。 最终成果就是 Belden 的新型 DuetConnect™ 混合终端盒。 它让安装人员可以在同一个盒子中终止光纤和铜线,而不会影响性能,同时还能防止损坏。
了解DuetConnect混合端接盒
DuetConnect混合端接盒解决了安装人员告诉我们的现有端接盒的所有问题。
- 它使混合线缆端接变得简单、利落而高效。
- 它通过分隔光纤和铜缆最大限度地加强保护和性能。
- 它支持多个线缆进线点,提供了安装灵活性。
- 它保证了密度,每个模块最多可以容纳四根光纤和四根铜导体。
未来增加网络密度非常简单:网络管理员只需将一个 DuetConnect 混合终端盒堆叠在另一个上面,即可快速轻松地扩展其光纤基础设施。 通过堆叠三个盒子,安装人员可以实现市场上最高的密度。
光纤和铜线在一个盒子中端接,同时保持分离,因此返工已成为过去。 由于裸露的光纤受到保护,安装人员和网络管理员无需担心解决铜导体造成的损坏,从而节省了时间。
DuetConnect 混合终端盒的二合一设计还节省了宝贵的空间。 墙壁甚至可以用作混合电缆的导管,直接安装在接线盒或静压室空间中。
对于依赖 无源光纤局域网的环境 (POLAN),外壳还可以充当物联网设备的终端点。
如果您需要将电源和数据传输得更远,除了DuetConnect混合端接盒之外,我们还可以通过更多方式提供帮助。
了解有关DuetConnect混合端接盒的更多信息。