3D 铜盘管。
相关标签

无论您是想确保正确处理,确定电缆是否在特定环境中工作,还是能够快速诊断和解决网络问题,参与技术项目的每个人都必须了解铜缆的工作原理。

通常,熟悉其内部运作意味着回归基础—这是一个基本步骤,可以为更明智的技术决策提供信息,实现更好的铜缆选择,并 安装并支持网络弹性。

几年前,当我离开配电行业加入 Belden 时,我很快意识到,许多行业专业人士—无论经验水平—有需要清晰、易懂的答案的常见问题。 (不可否认,有时我必须先做些研究才能做出正确的回应。) 我’我在这里分享这些见解以帮助其他人获取他们需要的信息。

将此视为您自信地掌握铜缆基础知识的参考指南。

什么’电线和电缆有什么区别?

电线和电缆密切相关,但它们并不’不一样—即使它’我们常常听到行业专业人士在应该使用另一个术语时却使用了一个术语。

有什么’区别?

  • 电线:单个电导体
  • 电缆:一束一起工作的电线,通常封装在同一护套中

铜缆如何工作?

铜缆依靠导电金属材料来传输数据。 铜因其优异的导电性、耐用性和可靠性而被广泛使用。

在大多数网络环境中有两种类型的以太网电缆(铜缆的一种形式):

  • 永久链路电缆: 穿过天花板或墙壁的固定电缆,构成网络主干。 大多数人从未见过或接触过这些电缆。 在 100 米通道中(TIA 568 标准定义为以太网布线的最大允许长度),90 米专用于永久链路。
  • 跳线: 用于将设备连接到插孔的电缆较短。 100 米通道长度中剩余的 10 米分配给跳线。 大多数人确实会看到这些电缆并与之互动(例如,将他们的计算机连接到网络)。

规格尺寸是什么意思?

规格尺寸测量电缆内电线的直径。 对于铜缆来说,大规格数字并不意味着大规格尺寸。 例如,1 AWG 或 2 AWG 电缆直径较大,而 24 AWG 或 26 AWG 电缆直径较小。

什么’它在铜缆里面吗?

一旦您了解了铜缆的构造方式,您的铜缆选择就会更加明智。 你’还将更好地了解在哪里以及如何使用它,以及如何终止和维护它。

每根铜缆均由以下部分组成:

  • 传输电流以允许数据或电力从X点流向Y点的导体
  • 绝缘 保护导体并保持信号质量
  • 确保耐用性并保护内部组件的护套

根据铜缆的选择,铜缆还可以包括屏蔽、铠装、排流线和/或地线。

导体基础知识

常见的铜缆类型包括同轴电缆(由绝缘、屏蔽和外部护套包围的单根导体,有时带有双屏蔽或四层屏蔽以增加保护)和类别电缆(围绕花键的四对双绞线,花键被绝缘层包围,由保护护套覆盖,有时是屏蔽或铠装)。

绝缘基础知识

当电流从电缆的一端流到另一端时,绝缘层会将其保持在电缆内。 它可以由热塑性材料(PVC、FEP、LSZH 等)或热固性材料(CPE、EPR 等)制成,以保持信号完整性和质量。

虽然具有热塑性绝缘的电缆在具有中等环境要求的安装中很常见,但具有热固性绝缘的电缆在恶劣环境中工作良好。

夹克基础知识

电缆护套是选择铜缆的决定性因素。 它决定了电缆的安装位置。 作为电缆唯一可见的组件,它包围着绝缘层,保护内部组件免受水、油、刺激性清洁剂甚至啮齿动物等外部威胁。

在某些情况下,铠装被用作护套上的另一层保护,以防止挤压或磨损造成的物理损坏。

 

柔性绝缘多芯铜电缆特写。

’插头、插孔和耦合器之间有什么区别?

即使对于那些已经在这个行业工作了一段时间的人来说,插孔、 耦合器 和插头也很容易混淆—。 尽管它们协同工作以实现连接,但这些术语’不能互换。

这些组件的定义如下’:

  • 插孔: 固定连接点,例如配线架或墙壁上的以太网端口,用于终止永久链路。 插孔的背面是永久链路电线被打孔(除非您’使用 Belden’s REVConnect®)和终止的地方。 插孔被视为母接口。
  • 耦合器: 双面插孔,可让您插入两侧。 可以将它们想象成两个背靠背的千斤顶。
  • 插头: 电缆末端的连接器,可插入插孔和耦合器。 通过将插头插入插孔的前面,即可建立连接。 插头被视为公接口。

配线架通常充当插孔、耦合器和插头连接的集中枢纽。 在配线架的背面,永久电缆端接到插孔中。 在配线架的前面,插头连接到设备。

红色、蓝色 & 象牙色 Belden 铜 RJ45 插孔,适用于 REVConnect & KeyConnect 中的标准打线

建立正确的连接

虽然这些问题看起来很基本,但在有关铜缆选择的讨论中却经常出现。 以这种程度的基础知识启动一个项目不仅可以建立信任和信誉,还可以确保您每次都建立正确的联系。

除了了解铜缆的功能之外,对于安装人员、技术人员、业主和顾问来说,了解项目环境和所安装电缆的具体要求也同样重要。’ 电缆构造在决定如何满足这些要求方面起着至关重要的作用。

还有其他问题我们’没有在此列表中涵盖吗? 给我们留言;我们’很乐意为您解答!

获取铜缆问题的答案。

相关链接:


作者简介

Ike Sachse

智能楼宇解决方案顾问

Ike Sachse 于 2022 年加入 Belden,在芝加哥与 Belden 的一个客户创新中心一起工作。 作为解决方案顾问,他与客户、承包商、顾问和其他专业人士合作,向他们提出正确的问题,以更好地了解他们的需求,并使 Belden 的解决方案与他们的业务目标保持一致。 在加入 Belden 之前,Ike 在爱荷华州立大学学习电气工程。 他还在努力获得工程基础认证。