铜以太网布线系统的性能不仅取决于选择用于安装的产品,还取决于安装它们的专业人员。
如果技术人员和安装人员不了解他们安装的产品,或者他们没有接受过按照最新标准和最佳实践安装这些产品的培训和认证,那么最终结果可能与性能预期不符。 换句话说,业主将无法获得他们所付费购买的系统。
认证安装人员 了解哪些安装因素对系统可靠性最重要。 他们犯的错误也更少,并且他们可以直接与合作的制造商联系。 如果出现问题,他们可以与制造商合作,确保及时解决问题。
线缆测试与认证之间的联系
如果业主希望确保其铜缆安装正确、布线没有缺陷并且不会在将来遇到意外的网络性能问题,那么布线系统认证是必要的。
认证是通过铜缆测试实现的,这不仅证明关键任务基础设施按预期运行,而且还为安装人员提供了一种证明其工作优异的方法。
Belden 的铜缆产品一直享有 10 年产品保修,但当安装端到端 Belden 系统时,这些系统有资格获得额外的卓越性能保修:
- 产品保修期长达 25 年
- 终身应用保证
这确保了安装的铜缆系统将满足或超过 25 年或更长时间内的行业标准,并支持未来的标准和协议。 但这些性能保证只有在测试完成后才能获得。
如果您或您的客户想要保修(谁不想要呢?),那么 认证 是访问它的方法。
如何测试铜缆布线系统
测试旨在验证已安装的铜缆布线系统是否符合性能和安装质量标准。
电缆测试必须对近端串扰、功率总和近端串扰、衰减和回波损耗等性能参数返回“通过”结果,以确保数据传输的可靠性。
遵循以下提示有助于确保您的线缆测试结果合格并获得您所需的认证:
- 您必须使用Belden认可的批准测试仪品牌和型号,以确保测试仪符合ANSI/TIA-1152、现场测试仪器要求和平衡双绞线布线测量标准。
- 重要的是 选择正确的测试限值 设置测试设备时。 这告诉测试人员您计划如何测试铜缆。 适当的测试限值取决于具体客户的测试要求、制造商要求的测试限值、所使用的电缆和连接器的类型等。
- 根据 TIA 标准, 测试仪必须定期校准 (通常每 12 个月一次)。 如果您几年内没有校准该设备,那么根据测试结果将不会授予认证。
- 为确保按照最新标准进行测试,请使用测试仪制造商提供的最新版测试软件。
- 保持 日期 在心里。 例如,Belden 根据发票日期发放保修。 如果系统于 11 月 1 日开具发票,则保修将从该日开始。 认证过程将保修范围从我们的条款和条件限制中延长。
永久链路还是信道链接测试?
信道链路测试是指测试从一个活动设备到另一个活动设备的连接,包括跳线(例如,从插座到终端设备的跳线)。
永久链路测试 仅验证通道固定部分的性能,而不是整个通道的性能。 这意味着它不包括跳线。
为了保证质量,您应该始终测试通道的性能。 虽然也可以进行永久链路测试,但在测试整个通道时不包括跳线可能会导致意外的结果。 为什么? 因为渠道是专注于网络的基础。
如果永久链路使用高质量的跳线,那么该通道将通过,并且只需要测量永久链路。 如果使用非 Belden 跳线,则由于这些质量较差的跳线,通道测试可能会失败。 虽然永久链路可能完美无缺,但将其连接到 质量较差的跳线 降低性能质量。
LinkIQ测试结果算不算?
最近,Belden 发现提交认证的 LinkIQ 测试结果有所增加,但这些结果并不足以使铜缆布线系统获得保修资格。
LinkIQ 是一种网络测试,但不是 ANSI/TIA-1152 认可的测试仪。 该测试提供了及时的快照来表明是否可以发送一个或多个数据包。 它不测量确保长期可靠性的其他电缆性能特征。
它根据吞吐量、抖动、延迟等网络条件随时分析系统性能。虽然这种类型的电缆测试在许多情况下都很有价值,但它并不能提供足够的信息来进行认证。
为正确开展线缆测试做好准备
业主和安装人员希望布线系统从一开始就能正常运行,无需担心,而且他们还希望获得保修以降低风险、防止缺陷并保护投资。 对铜缆进行适当的测试以进行认证是实现这些目标的唯一方法。
就像系统安装一样,测试期间偷工减料会导致网络停机、资源浪费和收入损失。
Belden 希望确保您能够以最佳、最有效的方式进行测试,以收集认证所需的信息。 如果您对此主题有任何疑问,或者想了解有关我们如何认证铜缆系统的更多信息,请 给我们留言。