工业自动化

我们的 2023 篇热门行业博客:您读过多少?

Belden

数字变电站、工业边缘和单对以太网:这只是您今年最感兴趣的几个工业自动化博客主题。您是否有机会阅读我们最受欢迎的博客?

 


 

Belden再次秉承传统,在年度最后一篇工业自动化博客里,回顾过去12个月中最能引起您共鸣的博客主题。

 

我们的目标是帮助您走在工业自动化、安全趋势以及最佳实践的前列,因此我们每周都会发布博客,其中包含我们内部专家的见解和建议。

 

随着2023年即将结束,我们反思了对您最重要的主题和对话。您的收藏夹在下面分享。

 

2023年发表的阅读量最高的行业博客

 

1. 探索数字变电站的5个主要优势

数字变电站并不新鲜,但到目前为止,由于过时的流程、法规、保守的方法和有限的知识,它们的采用受到了阻碍。然而,过去的几年里出现了转机:数字变电站正在获得动力。本博客介绍了数字变电站的最大优势,从提高安全性到简化维护。如果您需要一个快速总结,请务必阅读。

 

2. 单对以太网技术的6大优势

了解单对以太网(SPE)的优势,以及该技术为需要长距离传输数据但对速度或带宽没有太多要求的应用带来的影响,非常重要。这篇博客让我们有机会从成本、安装和性能角度,重点强调了用两线线路取代四线线路的优势。如果您想了解更多信息,请将此作为SPE入门书。

 

3. 公共交通自动化在乘客满意度中的作用

众所周知,今天的乘客期望一种简单、直接和简化的乘车方式。他们想要更少的延误、无票登机、支持旅行计划和出发/停靠提醒的应用程序,当然还有从头到尾的安全旅行体验。这篇博客解释了公共交通自动化如何满足乘客的期望,同时帮助交通当局提高工作人员的效率和生产力。

 

4. 克服单对以太网普及的障碍

单对以太网(SPE)再次回到阅读量最高的列表中!这一次,是一篇关于SPE接受率,是什么阻碍了SPE的普及以及行业如何解决这些问题的博客。如果您想了解有关SPE生态系统以及技术发展方向的更多信息,请从这篇博客开始。

 

5. 您需要IP67以太网交换机吗?首先问一下这些问题

选择正确的以太网交换机通常归结为在IP等级之间做出决定:你应该选择IP20还是IP67交换机?两者都具有相同的目的,但各有优缺点。在某些环境中,可能需要IP67交换机。然而,在其他情况下,IP20交换机是更具成本效益的选择。你怎么知道哪个最适合自己?你可以在这篇博客中找到答案!

 

Belden有史以来阅读量最高的行业博客

这些博客是在2023年之前发布的,是近十年前我们的专家开始撰写以来Belden阅读量最高的行业博客。剧透警告:这里有一个重大主题。你能弄清楚是什么吗?

 

1. 如何将工业边缘应用程序与你的业务目标相匹配

本博客是我们在2022年创作的工业边缘博客系列的一部分。它讨论了硬件中立的边缘应用程序的重要性、工业边缘应用程序的作用以及如何确定应用程序的技术要求。如果你即将推出工业边缘解决方案,请务必将此博客添加到自己的必读列表中。

 

2. 工业边缘计算设备需要考虑的10个标准

我们列表中的第二篇博客也是我们去年创作的工业边缘博客系列的一部分。为了使工业边缘计算设备的选择过程更快、更简单,本博客提供了10个需要考虑的关键标准 - 从计算资源到安全性等等。遵循本博客中的建议,可以使边缘计算成为现实。

 

3. 工业边缘解决方案:为什么需要它们?

这篇文章是我们2022年阅读量最高的博客之一。今年,它的浏览量足以列入我们有史以来阅读量最高的行业博客名单。特别是在任务关键型应用中,工业边缘解决方案必须提供快速、可靠和准确的结果,而且必须安全。如果你想进一步了解什么是工业边缘解决方案、它们如何工作以及为什么需要它们,就从这篇博客开始吧。

 

4. 数据摄取挑战以及工业边缘解决方案如何提供帮助

惊喜!本博客是我们的工业边缘博客系列中的又一篇。在这篇文章中,我们探讨了如何将工业边缘解决方案应用于特定用例。然后,我们分享了一个三步数据摄取流程,以帮助你计算整体设备效率(OEE)和其他关键KPI。如果你希望改进,需要从测量开始 - 这篇博客可以帮助你起步。

 

5. 工业物联网(IIoT)与收集数据的价值

从环境数据和操作数据到网络数据,在IIoT安装中可以交换无数种数据。本博客解释了如何确定IIoT数据是否有用,应如何收集数据以及我们如何在数据旅程中为你提供帮助。如果你希望学习如何挖掘和应用工业数据,请阅读此博客。

 

与Belden一起继续学习

我们的专家撰写这些博客,以便你在工业自动化和安全方面拥有可靠、公正的信息来源。

 

只要你继续在我们的博客中发现价值,我们就会继续创作。你希望在2024年中详细了解哪些工业自动化和安全主题?请告诉我们,我们将讨论你提出的问题!或者,你也可以直接与我们的工业自动化专家交谈。

 

相关链接: