Dell Seton医疗中心采纳物联网
德克萨斯大学戴尔塞顿医学中心是一所教学医院,支持医学教育以及研究人员、医生、护士、学生、患者及其家人之间的合作。作为德克萨斯州奥斯汀创新区的一家支柱机构,该医院致力于利用技术改善健康状况。
挑战 & 要求
采纳物联网 (IoT) 需要具有以太网供电 (PoE) 组件的布线和连接解决方案,以支持连接的设备和高带宽技术,以及支持未来技术和高需求电源需要的能力。
在开展该项目之前,Dell Seton 有许多能力要求,包括:
- 病房内的屏幕必须无线连接到员工徽章,以便实时告知患者 & 访客谁’正在进入
- 出院协议包括直接发送到安装在病房屏幕上的特定指导护理视频
- 手术室将配备高清室内摄像机,以便从上方俯瞰手术区域 &
高分辨率扫描 & MRI 文件必须通过网络无延迟地传输- 未来对增强流媒体视频功能的需求
任何布线基础设施解决方案都必须满足未来的带宽需求,并包括不会受到邻近医疗设备影响的布线解决方案。’为了保持进度,基础设施和实施合作伙伴还需要密切合作并提供现场检查。
解决方案
Belden 提出了 Cat 6A 布线解决方案,包括对 100W PoE 的支持。小直径设计可以减少空间需求并减轻整体电缆重量,从而更容易更快地安装。Cable Com 项目经理 Rolando Serrano 表示, “Belden’s… 电缆每次在第一次测试中都能通过余量裕度测试,确保一切顺利运行。” 使用 Belden 10GXS 电缆–,还可以保证在天花板以上环境中的长期性能,这是唯一经过验证的可以覆盖整个 100 米通道而不会过热或性能下降的小直径电缆。 此外,还推荐使用 Belden’ 专利的 90 度对端接方式,以帮助减少相邻电缆束之间的外部串扰。


“医院天花板以上的环境对于通信布线来说是一个挑战。随着时间的推移,高温、维护和升级的影响以及从托盘中移除电缆都会对电缆造成负担’能够保持其原有的物理设计和性能。(Ascension IT 传输系统专家 David Niendick)
结果—面向未来的灵活性
借助 PoE 功能,医院现在只需一根电缆即可将设备连接到网络,同时传输数据和电力。对于未来的需求,由于需要更高瓦数的 PoE 来支持设备,Dell Seton 将支持 100W PoE,而不会出现温度升高或性能问题。
“我们的建筑基础设施是着眼于长远建设的。它’预计将支持当前和未来护理患者所需的快速发展的技术的更高需求。我们越能保持所有电缆组件按原计划实施,就越能保持性能。那’这就是为什么我们采用 Belden 作为标准’s 粘连线对布线。”