一家全球石化公司优化其技术基础设施,以有效地寻找并向世界输送能源
最初是一个简单的网络修补项目,后来变成了一个包罗万象的网络解决方案,通过整合最先进的技术进步和面向未来的网络以优化运营,帮助一家大型石化设施巩固了其在行业前沿的地位。
跳转至: 顾客 | 挑战 | 深入了解 | 解决方案 | 结果
客户
这家领先的石化工厂位于加拿大偏远地区,是世界上’最大的独立勘探和生产(E& P)公司,服务于 13 个国家,致力于负责任地生产推动文明发展的石油和天然气资源。
为了简化流程、减少运营排放、降低成本并提高安全性,该公司优先考虑自动化和数字化计划,利用物联网为数据分析引擎生成稳定的信息流,并在其设施中以先进的人工智能和机器学习模型为基础。
通过在全公司范围内连接数据并在正确的时间将正确的信息呈现在正确的人面前,其 9,700+ 名员工能够做出快速而明智的决策。
挑战
该项目开始时看似简单:E& P 设施不是’对其混合供应商网络上某些设备的性能并不满意。灰尘进入、热量和电气问题等因素导致一些开关过早失效。这种糟糕的性能导致网络不足,从而损害了设施’的运营效率。应对措施是用更适合恶劣操作环境的设备替换这些劣质设备。
现场工作人员喜欢 Hirschmann 由于已经安装了网络设备,因此 OT 网络负责人将其列入了市场上可用的设备列表中。
经过全面评估后,确定 Hirschmann’ 的产品最适合该环境,因此网络负责人提供了一份需要更换的设备清单,并要求提供一份可比较的 Hirschmann 产品和价格清单。
Belden 团队立即意识到所使用的硬件与网络期望最终状态的要求之间的差异。随着 Belden 的深入挖掘,发现这个简单的网络修补项目背后隐藏着一个机会,通过整合最先进的技术进步和面向未来的网络来优化运营,公司可以巩固其在行业中的领先地位。
深入了解
通过合作与参与,Belden 与 E&P 公司携手合作,踏上一段革新之旅,重新定义网络性能对他们意味着什么。
为了帮助现场人员思考运营效率问题,以便做出明确的决策,Belden询问了有关团队希望进行的网络改进的问题:
- 为什么公司现在要追求这个项目?
- 今天的手术规模有多大?增长目标是什么?
- 现行制度有什么不尽人意的地方?
- 他们喜欢 Hirschmann’ 设备的哪些方面?
当 E&P 员工回答这些问题时, 他们意识到仅仅解决网络性能差距只能让他们走这么远。结果,这个项目变得更加庞大。除了修复故障性能之外,该公司还希望升级其设施网络,以便更好地适应他们正在实施的新举措。它还希望整合交换机供应商,摆脱长期管理的混合供应商网络的复杂性。然而,该公司认为这些目标过于宏大,无法在短时间内实现,而且需要大量的资源和成本。幸运的是,Belden 提供了正确的产品、服务和支持组合,成为该公司甚至不知道自己需要的解决方案提供商。’
Belden 从其 客户创新中心聘请了一位解决方案顾问 (CIC)引导现场人员进行技术讨论,讨论项目目标、未来扩展的准备以及网络某些点可能的交换机整合。CIC 由拥有知识和灵活性的专家领导,能够正面应对特定的公司挑战。
通过这些讨论, 我们发现该公司在当前运营中缺少开关库存。还发现该设施’的网络架构依赖于基于可能过时的信息的已知设备主机名和地址。此外,由于人员不了解典型的 OT 网络设计最佳实践,该公司依赖于常见的 IT 网络设计元素。’
在认识到 Belden’ 网络专业知识的规模和深度后,E&P 公司希望了解更多有关以 Hirschmann 为中心的网络解决方案以及它如何改善网络架构的信息。
为了制定这些建议,Belden 首先需要建立准确的网络基线。在完成必要的培训以确保现场遵守所有安全协议后,Belden’ 的解决方案服务团队前往远程设施现场进行了为期一周的网络评估。
使用 Hirschmann Industrial HiVision 网络管理软件,Belden 轻轻扫描了 E&P 设施’的网络,以识别设备并监控状况,而不会压倒敏感的遗留组件,这可能会导致意外停机。当 Belden’ 的团队成员进行评估时,他们还能够检测并纠正在某些条件下威胁正常运行时间的错误配置。
此外,评估还帮助 Belden 发现了被宣布为寿命终止 (EOL) 的网络硬件。由于该设备无法再更新,因此容易出现安全漏洞、软件兼容性问题和性能问题。Belden 能够将这些硬件升级纳入物料清单中,以便能够根据内部网络安全政策更换 EOL 资产。
完成后,评估结果将汇总为公司的综合网络评估报告。里面的信息不仅为 Belden 提供了设计升级建议所需的基准架构,而且还帮助现场人员确定如何更新他们的网络图并提供有关网络增强的建议,以及有关关键性和易于部署的详细信息。该报告作为路线图,概述了需要开展的活动—以及顺序—制定适当的解决方案。
它还提供了资产清单,作为项目的基础’的材料清单,并包括建议的配置更改列表,以获得更好的网络性能、可靠性和稳定性。
作为贝尔登’的解决方案顾问走了 E& P 团队通过报告帮助现场人员认识到 OT 网络设置方面存在的知识差距。为了减少这些差异并更好地理解拟议的网络解决方案,Belden 招募了两名 E& P 工程师进入 赫希曼’工业以太网认证培训课程。
通过这种转型经验,该公司知道Belden将作为可靠性和创新的灯塔屹立不倒,提供量身定制的解决方案,通过帮助该工厂重新定义其运营环境来确保成功和增长。
解决方案
百通’提出的解决方案不仅仅是网络升级—他们重新定义了公司’优化的网络可以实现今天、明天和未来的目标。
Belden设计了多个解决方案选项供团队审查,每个选项都以略有不同的方式实现预期结果:
- 以最少的网络更改实现成果,尽可能重用现有组件
- 将主干网速提升至1Gb/s
- 将骨干网络速度升级至 2.5Gb/s
- 最大化交换机整合
贝尔通和现场人员共同研究了每种方案的成本和收益,以便每个人都了解投资回报。经过一些合作提案修改后,客户’团队对他们所确定的最佳升级路径充满信心。该解决方案包括硬件和服务。
补充产品,包括 BRS GRS 交换机和防尘帽、SFP 收发器等配件支持强大的网络性能。在此过程中,百通通过以下方式帮助该公司整合和简化采购流程:
- 从三家供应商转变为一家供应商
- 用一个现代硬件系统取代五代混合供应商的传统硬件
- 带来 24+ 种设备型号配置减少至 4 种
为了实施网络评估报告中概述的补救措施,Belden’的解决方案还包括一个网络设计服务,该服务将每个推荐的新设备映射到被替换的设备,并预先编写交换机配置来管理迁移到 HiOS 固件。
为了证明这种新网络架构的可靠性并确保设施能够适应它,Belden 建立了一个实用的测试环境,以便可以使用模拟的真实条件来验证该架构。这为公司提供了准确的结果,并在将所选解决方案投入实际设施之前提供了安全感,因为实际设施的停机成本很容易达到每天数百万美元。
为了帮助团队在此次升级中部署 200 台交换机,Belden 派遣解决方案服务团队成员前往该设施,以确保升级顺利进行。部署需要与公司同步’的转变(即,由于部分设施轮流停机进行维护,因此这是十年一次的实施广泛变革的窗口期)。这意味着协调材料交付和劳动力计划,以符合该领域其他承包商的计划工作范围。
由于该公司认为网络评估报告非常有价值,因此还将对新的连接解决方案进行年度健康检查。每年,Belden 都会通过客户端远程连接到网络’的 VPN 并进行类似于初步评估的评估。这也将确保 E& P 公司可以跟上行业标准和最佳实践的发展,而无需投入内部资源。
考虑到该设施’的偏远位置,Belden 还提出以寄售方式在现场储备备件,以确保 E&P 设施能够立即获得替换部件,从而在发生故障时最大限度地减少停机时间。
虽然现场人员将保留新网络解决方案的所有权,但他们’还将获得 Belden’支持团队的响应时间保证,并且如果出现超出其内部知识和实践经验范围的问题,他们还可以获得所需的 Belden 资源。
结果
通过将零碎的网络修补项目转变为支持自动化和数字化转型的整体网络升级,该 E&P 设施能够在不到 18 个月的时间内快速 获得回报,获得两位数的投资回报 ,并使其长期目标成为现实。
作为合作伙伴,Belden 与该公司一起开发了一项解决方案,重新定义了工业级网络优化和可靠性的基准。该解决方案考虑到了设施位置的复杂性、E’P 运营的迫切需求以及最大限度的正常运行时间的需求&,同时保证了无缝过渡和部署。—
Belden’致力于管理后端复杂性,确保设施’的领导层能够专注于他们最擅长的领域:掌控业务。
凭借该网络解决方案所实现的全新功能水平,E&P 公司现在完全有信心,其技术基础设施将在后台高效运行,同时安全地为世界寻找能源并输送能源。