CPR-copper-hero-1

  

  • 概述
  • 了解CPR
  • Euroclass选择
  • AVCP & 摄影指导
  • Belden进行的CPR测试
  • 常见问答


在发生火灾的情况下,永久安装产品对火势蔓延的助长程度会对建筑物内人员的安全性产生重大影响,而Belden庞大的电线和线缆产品组合尤其会受其影响。 

 

在美国和加拿大,NFPA和CSA标准涵盖了这一安全方面,而在欧洲则通过建筑产品法规(CPR)和相关的欧洲分类系统(通常称为Euroclass)朝着统一当地法规迈出了一步,该系统为旨在永久安装于建筑物中的产品设定了统一的规范和防火性能水平。 

 

通过早期对现场火灾测试设施的投资,Belden 对火灾情况下电线和电缆设计的行为有了深入的了解。 这种经验使我们能够提供扩展的产品功能和保证,以满足适合您的应用的防火性能水平。 

 

请查看我们可用的 CPR 额定电缆产品列表 CPR 铜缆CPR 光纤电缆上的可用设计。 如果您所需的产品尚未准备好,请联系我们的 Belden 代表获取项目报价。

 

 


CPR 是指 欧盟法规第 305/2011 号,其中描述了建筑产品营销的协调条件。 它废除了建筑产品指令 89/106/EEC。

CPR规定了建筑产品的营销条件,以及用于评估和表达建筑产品性能的方法和标准,并规定了在欧洲使用CE标志的条件,与在英国使用UKCA标志类同。

该法规设定了机械阻力和稳定性、发生火灾时的安全、卫生、健康和环境、使用中的安全性和可及性、噪音防护、能源节约和保温以及自然资源的可持续利用等方面的规范。
然而,成员国仍然负责适用于建筑物和其他建筑工程的防火安全、机械抗力和稳定性、环境、能源和其他要求。 从功能角度来看,电缆产品主要受火灾时的安全方面的影响。

 

适用于电力、控制和通信线缆的主要统一标准:

EN50575 涵盖了建筑工程中一般应用的电力、控制和通信电缆对火灾反应的要求(不包括电路完整性应用)。 它指的是关于对火的反应的 EN 13501-6。 本文件附件 A 详细描述了火灾情况下的各种安全等级和影响。 EN 50575 还要求进行性能一致性评估和验证 (AVCP),必须使用 性能声明(DoP)。 这里,B2ca 和 Cca 分类电缆属于系统 1+ 类别,需要对工厂进行审核并每年重新测试电缆。 Dca 和 Eca 属于系统 3,只需要初始类型测试。

 


火灾时的安全等级 – 欧洲船级社分类

CPR 对多种因素进行了分类,以评估产品对火灾的贡献。 评级由四个因素组成:火势蔓延等级、烟雾产生量(s)、燃烧滴落物(d)和酸度(a)。 下表对这些因素进行了详细描述。 

 

要求/标准 EN 13501-6 等级详情
火灾蔓延等级 EN50399、EN 60332-1-2 或 ISO 1716    Fca无性能标准
Eca单根燃烧测试,EN 60332-1-2
DcaEca + 普通火焰蔓延和火势增长速度
CcaEca + 有限火焰蔓延和火势增长速度 
B2caEca + 非常有限的火焰蔓延和火势增长速度
B1caEca + 不燃烧或极少燃烧
Aca产品几乎不会燃烧(如陶瓷),ISO 1716
燃烧液滴 -EN50399 d0无液滴或燃烧颗粒落下(20 分钟测试)
d1持续 10 秒的液滴或燃烧颗粒的落下(20 分钟测试)
d2不满足 d0 或 d1
烟雾产生 - EN50399/EN61034-2 s1产量低 & 烟雾传播缓慢
s1as1 + 透过率 >=80% (BS EN 61034-2)
s1bs1 + 透过率 >=60% <80% (BS EN 61034-2)
s2中间生产 & 烟雾传播
s3不符合s1或s2
酸度 - EN50267-2   a1酸度极低(电导率 <2.5,µm/mm &PH >4.3)
a2低酸度(电导率 <10,µm/mm &PH >4.3)
a3不符合a1或a2

受影响国家列表:

根据 CEN/CENELEC 内部规定,以下国家的国家标准组织必须实施 EN 13501-6 European 标准:奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士和英国。 

 

 

 


所需的 CPR-Euroclass 级别取决于国家层面的规定。 每个国家(或国家组织)都定义或正在定义强制性或推荐性的 CPR-Euroclass 级别,这通常取决于应用和建筑类型。 例如,下表简要概述了一些欧洲最大国家所要求或建议的 CPR 分类水平。

因此,Belden 建议参考 最新法规 根据心肺复苏水平来确定您的需求。 然而,为了使我们的服务标准化以覆盖大多数国家,我们将努力达到以下欧洲等级:

  • 高性能:B2ca s1a,d1,a1
  • 中高性能:Cca s1b,d1,a1
  • 中低性能:Dca s1,d2,a1
  • 最低性能:Eca

此外,根据要求,可以轻松添加烟雾类型测试 s1a 或 s1b。 我们还可以提供符合所需 CPR 水平的定制设计。

 

各国和应用的强制等级示例:

 

国家/地区 高级别状态(2022 年底)
法国

根据 2024 年 5 月 17 日的法令,C2 类和 C1 类分别被 CPR 欧洲等级 Cca-s2、d2、a2 和 B2ca s1a、d1、a1 取代。 这意味着该规定如下:

  • B2ca s1a,d1,a1。适用于隧道和高风险公共设施
  • 住宅、中等风险公共建筑和高层建筑的 Cca s2、d2、a2
  • 对于没有特定防火限制的装置,Eca 适用 

这些要求在“Rècuritécontre les risques d'incendie et de panique dans lesé tablissements recevant du public (ERP)”中提到 é

比利时 RGIE(电气装置通用规定)规定了 Cca s1,d2,a1,  Cca s3,d2,a3 和 Eca
德国

ZVEI 的提案指出:

  • 小型建筑的 Eca(最高 7 米,面积 400 平方米)
  • B2ca s1,d1,a1 为所有其他建筑物的逃生路线
  • B2ca s1,d1,a1 用于医疗设施、隧道
  • Cca s1,d2,a1 适用于工业建筑和其他大型设施和建筑
西班牙
  • Eca作为一般安装的最低要求
  • Cca s1b,d1,a1 适用于 0.6/1kv 和 450/750 V 电缆
英国
  • Eca适用于要求提高防火性能的低风险安装
  • 功率:Cca s1,d2,a1
  • 建筑电线低密度 Dca s2,d2,a1
  • 数据和电信高密度 Cca s1b,d2,a2
意大利
  • B2ca s1a,d1,a1 适用于机场、海事站、长隧道、医院等高风险场所
  • 适用于中等风险场所(例如场馆、酒店、大型办公室、电视台演播室、24 米以上高度)的 CCA S1B、D1、A1 级安全等级
  • Cca s3,d1,a3 为低风险(捆绑):民用建筑高度低于 24 米
  • Eca适用于低风险(单根)的其他建筑。
荷兰

NEN 8012 标准规定了 4 个等级:

  • Eca适用于低风险
  • Dca s3,d2,a3 为中等风险地区
  • Cca s1,d1,a1 适用于高风险区域
  • B2ca s1,d1,a1 表示非常大的风险区域

主要来源”具备欧洲能力
此表仅为方便起见提供概要信息,可能并不完整或完全是最新信息。 因此,请务必查阅适用的当地法规和规范,以确定您的具体应用和环境的确切要求。


电路完整性线缆案例:

尽管 EN50575 标准不涵盖确保安全装置电源或信号连续性所必需的电缆,但如果它们也具有限制火灾和烟雾的产生和蔓延的目的,则仍可解释为包含在内。 此外,如附件 C 所示,一些国家建议在紧急救援过程中采取高水平的心肺复苏术。 因此,除了所需的耐火标准外,Belden 还建议在欧洲使用 CPR 分类的电路完整性电缆。 这样,您既可以最大限度地满足当地规范,又可以提高火灾发生时人员的安全。 预计该建议将在未来几年纳入协调标准。

 

 

 


AVCP 表示 “评估 & 性能恒定性验证” ,要求电源、控制和通信电缆符合 CPR 要求。 制造商在性能声明(DoP)中声明的性能(包括等级)应通过以下方式证明:

  • 产品类型的确定
  • 包括产品评估在内的工厂生产控制(FPC)由制造商负责

制造商应始终保持全面控制,并应拥有必要的手段对产品是否符合所声称的性能承担法律责任。


性能恒定性的评估和验证水平因欧洲船级社而异。 下表描述了 AVCP 的相应系统并总结了它们在验证方面的影响。

EuroclassAVCP系统制造商经第三方验证
Aca系统 1+ 工厂生产控制(FPC) 根据规定的测试计划定期进行测试 审计测试(初次 + 每 3-5 年) FPC 的持续监控(每年 2 次) 工厂和 FPC 的初步检查
B1ca
B2ca
Cca
Dcasystem 3工厂生产控制(FPC)首次分类测试
Eca
Fcasystem 4 首次分类测试 工厂生产控制(FPC)

性能声明

性能声明 (DoP) 表达了电缆的欧洲级性能。 它定义了产品、其预期用途及其基本特征。 性能声明要求制造商、进口商或分销商对建筑产品是否符合其声明的性能承担法律责任。

您可以通过 Belden 在线 Euroclass 检查器 & DoP 生成器生成 DoP 认证。

 

DoP信函样本

 

 

 

 

通过对最先进设备和专用资源的投资,Belden 建立了内部测试设施,我们根据 EN 50399 和 EN 60332-1 标准测量布线产品对火灾测试的反应。 根据 EN 61034-2 进行的烟雾产生测试和根据 EN 50267-2 进行的酸度测试均在外部进行。
按照严格的测试计划,Belden 电缆经过测试和认证,符合 CPR 标准,包括热释放、火焰蔓延、烟雾产生和燃烧液滴。 评估电缆时,CPR 等级和 CE 标志会添加到电缆和标签上的印刷品中。

 

Belden 实验室/CPR Euroclass 电缆产品测试图像Belden 实验室/CPR Euroclass 电缆产品测试图像

CPR Euroclass过程审核图片  CPR Euroclass过程审核图片

 

 

验证绩效一致性—工厂审核

对于生产 AVCP 1+ 系统(欧洲 B1、B2 & C 类)产品的制造工厂,需要进行每两年一次的工厂审核。 这些审核主要关注制造商为保证产品质量的稳定性而采取的措施。 经过 CPR 认证机构的测试后,Belden’ 的工厂通常都能顺利通过这些审核。

CPR 认证机构还完成了对 Belden 流程的“系统审核”。 此次审计的重点是测试程序的管理流程。 在审核期间,将检查和审核质量控制程序以及测试系统流程。 测试系统流程包括审计员对样品的收集、存储和调节方式的审查。 例如,样品应清晰可辨,并以有序(而非随机)的方式存储。 样品的可追溯性也经过审核,以验证制造商是否可以验证卷轴来源(例如,如果在制造过程中记录了任何缺陷,则由谁生产 & )。

Belden 还对我们的测试设备进行了技术审核。 彻底检查测试设备是否符合相应的标准,从测试室的几何形状到各个组件的校准数据和认证。 这是由 CPR 认证实验室进行的全天审核。      

 

 

英国脱欧的进展情况?

请查看以下英国政府网站,了解最新的 UKCA CPR 更新。 2022 年 12 月 9 日,CE 标志的使用期限延长至 2025 年 6 月 30 日。此日期之后,向英国市场供应商品必须加贴 UKCA 标志。 对于北爱尔兰,以下指导页面是政府指导页面。

 

制造商对CPR的责任是什么?

制造商在将产品投放市场之前必须遵守某些规则。 制造商必须做出符合性/性能声明,说明适用于特定产品的 Euroclass 或 UKCA 性能。 随后,贴上 CE 和/或 UKCA 标志,并保留所有相关文件 10 年。
根据产品的欧洲船级社和/或 UKCA,制造商可能还需要监控产品(包括根据额外的 AVCP 要求进行样品测试)。 此外,制造商必须确保产品分类易于识别,并以适当的语言提供联系信息和安全说明/信息。 制造商还必须在必要时采取纠正措施并配合当局的要求。

 

与CPR相关的最终用户的责任是什么?

在与项目团队合作制定规范时,最终用户应参考统一的技术规范(具体针对个别特性的要求)。
在为建筑项目选择产品时,最终用户应查看制造商的符合性/性能声明。 他们还必须检查国家附件或标准建议,这些附件或建议提供了有关适当的最低产品性能水平的指导。 最终用户也应遵守当地的建筑法规。

 

集成商在CPR方面有哪些责任?

集成商承担一些类似于最终用户的责任。
在制定项目规范时,应参考协调的技术规范(特别是个别特性的要求)。 在选择用于欧洲建筑的产品时,集成商应确保查看制造商的符合性/性能声明。 他们还必须检查国家附件或标准建议,以获得有关适当的最低产品性能水平的指导。 还应确保遵守当地的建筑法规。

 

什么是公告机构?

公告机构是经欧盟或英国(当 UKCA 适用时)认可的独立第三方实体。 CPR 包括三种类型的公告机构:产品认证、工厂生产控制认证和产品测试实验室。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。