新闻
Belden 宣布将于 2021 年第三季度推出激动人心的产品
08.27.2021
线缆、连接和软件发布包括新产品和现有产品线的扩展
密苏里州圣路易斯 – 2021 年 8 月 26 日 – 全球领先的专业网络解决方案供应商 Belden 于 2021 年第三季度推出新产品,继续为客户提供更多选择,以提供强大的性能、承受极端环境并最大限度地提高空间利用率。
线缆:
- Belden DataTuff® Cat 6A 高柔性工业以太网电缆 可为恶劣环境下的高移动应用提供可靠、强大的性能。它们专为狭窄的工业空间而设计,具有一流的抗扭转能力。
- Belden OSDP 访问控制电缆 提供高水平的安全性、灵活性、便利性和性能,以连接安全和访问控制系统。
- Belden 6A 类 10GXW53 F/UTP 电缆 是业内最小的 OD 电缆之一,其性能和质量非常适合室内无线和 AV 应用。
- Alpha Wire ThermoThin 连接线 旨在承受极端温度,并具有极其小巧轻便的结构。ThermoThin 是空间有限的高要求应用的理想解决方案。
连接:
- Thinklogical 矩阵开关光纤线束和电缆管理 由 Thinklogical 和 Belden 联合设计,专门用于简化 Thinklogical 矩阵交换机的光纤安装、配置和维护。
- Belden REVConnect® 屏蔽 FlexPlug适用于 6A 类和 6 类,非常适合连接需要小尺寸、低调 RJ45 插头或紧密布线的物联网和 100W PoE 端点设备。
网络 & 软件:
- Hirschmann 操作系统 (HiOS) 软件升级 通过满足自动化网络要求、支持多种协议和利用 TSN 技术,实现与工业控制系统的无缝集成。
要了解有关这些解决方案及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products。
关于Belden
Belden Inc. 是高质量端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。Belden 凭借其创新解决方案,致力于可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量,成为全球互联世界转型的中心。’该公司成立于 1902 年,总部位于美国圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲均拥有制造能力。欲了解更多信息,请访问我们的网站 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter 上关注我们。
###
了解更多信息,请联系:
Lisa Williams
市场通讯经理
(317) 815-2402
[email protected]
凯特·D’因佩里奥
市场通讯经理
(317) 764-9766
[email protected]