Belden 推出在不牺牲关键任务性能的情况下提高安全性和保障性的解决方案
08.29.2024
发布的版本包括 Belden 的 LSZH Cca 额定 OSDP 电缆、NewGen 多导体 & 对 LSZH 电缆和 EN/IEC 额定经典/电子电缆,以及新的 Belden PROVIZE 功能、Hirschmann 防火墙和 ProSoft FOUNDATION 现场总线 FF 链路。
密苏里州圣路易斯——2024 年 8 月 29 日 –全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 宣布推出专为在关键应用中实现安全、高质量性能而设计的新产品。
数据采集 & 传输
- Belden LSZH(低烟无卤)CCA 级 OSDP(开放式监控设备协议)电缆 是该公司 OSDP 门禁控制电缆产品组合中的最新产品,其设计符合欧盟委员会标准。由于电缆符合火焰蔓延、热量释放和烟雾产生的标准,因此它们可以可靠地连接安全和门禁系统,同时确保在发生火灾时的高性能。
- Belden NewGen 多导体 & LSZH 电缆产品组合 已扩展到包括符合欧洲建筑产品法规 (CPR) 指南的增强阻燃等级的产品。该电缆采用 LSZH 设计,具有增强的安全功能,可在发生火灾时正常工作。
- Belden EN/IEC级经典/电子产品产品组合现在包括LSZH护套型线对和多导体线缆,具有增强的耐火性能,符合欧洲CPR准则。
数据编排 & 管理
- Belden PROVIZE 套件 提供新功能,包括使用 Belden BOBCAT 和 GREYHOUND 交换机进行网络规划、子网和 MRP 子环配置、CLI 导出和模板堆叠功能。它还包括 PROVIZE Planner Essentials 许可证。
- Hirschmann EAGLE40-4F 工业防火墙 提供深度包检测和先进的网络安全。作为 EAGLE40 系列的一部分,它们具有坚固的设计和众多认证,使其成为保护关键工业应用的理想选择。
- ProSoft Technology 基金会现场总线 FF 链路 允许用户将 Foundation Fieldbus (FF) H1 设备连接到 EtherNet/IP™ 控制器(作为目标或发起方)。它们还可用于通过 Modbus TCP 协议将 FF 设备数据传输到 Modbus 客户端或服务器。
要了解有关这些新产品及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。