新闻

Belden收购NetModule AG

Belden

全球领先的专业网络解决方案供应商Belden很高兴能够吸纳NetModule AG及其才华横溢的团队,而其产品组合也因此得以壮大。

 

NetModule AG在为各种关键任务行业提供可靠、快速和安全的无线网络基础设施方面处于领先地位,业务重点是公共交通和智能交通系统。该公司总部位于瑞士伯尔尼,总计约70名员工主要部署于瑞士伯尔尼和德国法兰克福。

 

NetModule将被整合到Belden的工业自动化机构之中,使无线技术能力得到加速提升。借助NetModule的产品和服务,本公司将能够扩展所服务的应用范围,以便继续满足客户不断提高的网络需求。

 

此外,NetModule技术的加入将促进5G和WiFi6技术能力的提升,增强在要求苛刻的工业环境中的性能和可靠性,并为Belden的解决方案在列车和车辆上的应用方面提供已有的经验。

 

了解更多信息,请联系:

 

Joachim Kiera
业务发展总监
+49 7127 14-1524
[受保护的电子邮件]


Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。