密苏里州圣路易斯 – 2026 年 7 月 14 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)自豪地宣布,其互联品牌 CloudRail 与制造业一线运营平台提供商 Tulip 建立合作伙伴关系。 Belden 和 Tulip 携手合作,帮助生命科学和消费品包装 (CPG) 制造商加速棕地数字化转型,将传统设备与现代一线运营应用程序连接起来,而不会中断生产。
大多数旧设备当初设计时并没有考虑联网,因此很难获取可靠的实时数据来指导性能监控、质量控制、流程管理和可追溯性。 制造商在尝试实现生产线数字化时,由于数据不一致和信息不透明,他们的现代化努力仍然分散且受阻。
解决这些障碍需要采用不同的方法来收集和使用生产数据。 Belden 的安全、与供应商无关的 OT 数据采集和边缘上下文解决方案让客户能够连接和构建来自数千个传感器的数据,并支持各种工业协议。’ 然后,Tulip 的前线运营平台使制造商能够将这些生产数据转化为相互关联的前线工件,从而指导操作员、数字化工作流程、捕获可追溯性记录并推动持续改进。’ 性能监控、质量优化、自主流程管理和追溯合规性在一个统一的前线运营环境中结合在一起。
通过解锁设备中存储的生产数据,运营团队可以在几周内显著提高运营绩效、可视性和实时 OEE(整体设备效率)。 领导者无需进行大规模改造即可快速实现价值,通过延长设备寿命和确保投资回报来优化现有系统的性能。
目前,Belden 的 CloudRail 和 Tulip 的早期部署已展现出显著优势,包括:’
- OEE 提升幅度在 5%到 15%之间
- 缺陷率降低 15%至 20%
- 吞吐量提升 10%至 15%
“Belden 的技术合作伙伴经理 Randy Romanaux 表示,无论他们运营的是制药生产线还是大批量消费品业务,制造业的大多数现代化努力都难以以快速、可扩展和实用的方式将传统设备与数字应用程序连接起来。’” “通过与 Tulip 合作,我们正在解决这个问题:为团队提供绩效的整体视图,并赋予最接近运营的人员权力,让他们能够根据准确的实时数据解决问题,而无需承担复杂集成的负担。’”
“Tulip 合作关系负责人 Roey Mechrez 博士表示,制造商不能承受机器、人员和流程之间的差距。’” “Belden 的 CloudRail 可从现有设备中解锁有价值的生产数据,而 Tulip 则将这些数据转化为互联的前线应用程序,以指导操作员、捕获可追溯性记录、提高质量并提供对运营的实时可见性。’ 我们携手合作,帮助制造商在不更换他们现有系统的前提下实现现代化。”
通过 Belden 的技术生态系统,制造商和集成商可以通过他们已经用于关键基础设施的相同值得信赖的供应商来采购、配置和部署这些集成解决方案。’
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/Twitter。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
公共关系与思想领导力经理
1.317.316.6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。