新闻发布

Belden 荣获布线安装领域六项创新奖 & 维护杂志

Belden
RemoteIP 和 I/O 通风电缆,OptiTuff® 连接、FX ECX 机柜、混合终端盒和虚拟医疗技术体验均获得 2024 年布线安装 & 维护创新者奖。

 

密苏里州圣路易斯 – 2024 年 9 月 20 日 – 百通公司 (Belden Inc.) (纽约证券交易所代码:BDC) 是一家全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商,该公司很高兴地宣布,其六款产品在 2024 年布线安装 & 维护创新者奖计划中被评为金奖产品。

 

1.室内/室外体育场电缆 & 连接

Belden’ 的室内/室外 Plenum 体育场电缆专为户外、地下管道和架空应用而设计,专为体育场馆而设计。由于其具有室内空气处理空间的 CMP 等级,因此可以安装在任何地方,无需划分界限。同一类型的电缆可以在室内和室外环境之间运行,从转播车到摄像机。这使得安装更快并支持更容易的规范。

 

2.FX ECX 壁挂式光纤接线盒

当机架安装系统不适合时,FX ECX 壁挂式光纤外壳可让安装人员充分利用空闲空间。’配线架在紧凑的墙壁空间内可容纳多达 192 个连接,使光纤更靠近用户和设备,而不会占用空间。业主现在可以在最初设计不支持光纤网络的区域安装光纤连接。’凹陷的安装孔可轻松安装;可拆卸的旋转式卡带导轨组件可轻松访问端口,并允许技术人员将模块移动到更舒适的工作空间。

 

3.DuetConnect混合端接盒

这种可堆叠的端接盒可以轻松、干净、高效地端接混合电缆,同时将铜和光纤分离在单个盒子内,以确保正常的性能。DuetConnect 混合终端盒使终端速度更快、消除返工、支持快速可扩展性和更高的密度,并可作为将电力输送到新地方的终端点。

 

4.RemoteIP 电缆

RemoteIP 电缆解决了类别电缆不足的环境中的问题。该电缆可为最远 215 米外的远程 IP 设备提供数据和电力,从而无需新的电信室、媒体转换器或扩展器,从而降低了成本并优化了空间。它们可与任何符合 IEEE 应用标准的设备或交换机配合使用,包括 IP 摄像机、建筑传感器和 PoE LED 照明灯具。

 

5.提升患者体验展示

增强患者体验展示—百通公司的一部分’芝加哥客户创新中心—是对医疗保健的沉浸式重新构想,带领行业专业人士走向未来。参观者可以亲眼看到集成技术和融合网络如何改善特定医疗保健场景的结果,例如患者咨询、战斗患者和蓝色代码。此次展示让医疗保健领导者深入了解智能互联的医疗保健环境对患者满意度、设施运营以及员工参与度和保留率的影响。

 

6.OptiTuff 连接 & 电缆管理

OptiTuff Mini 光纤电缆的现场端接连接为安装人员提供了快速、轻松安装的新选择,并且与流行的 FX Fusion Splice-On 连接器和 FX ECX 配线架系统兼容。安装人员现在可以在更广泛的光纤应用中使用 OptiTuff,同时保持快速、简便的安装并改善电缆管理。

 

布线安装 & 维护创新者奖计划,由 Cabling Installation 管理 & 《维护》杂志回顾并认可结构化布线行业内布线和通信技术产品和系统的最具创新性的应用。获奖者在 BICSI 获得认可’2024 年秋季会议将于 2024 年 9 月 16 日在拉斯维加斯举行。

 

详细了解这些获奖产品,以及它们支持的技术和应用类型。

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams
市场通讯经理
[email protected]

 

Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。