密苏里州圣路易斯 – 2026 年 4 月 16 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)自豪地宣布与先进的两相后门热交换器 (RDHx) 冷却解决方案提供商 OptiCool 建立合作伙伴关系。 Belden 和 OptiCool 携手合作,使企业和托管运营商能够在新建和现有设施内托管 AI 工作负载。
随着人工智能工作负载的增加,机架密度不断提高,数据中心团队需要切实可行、可扩展的方法来支持增长。 通过将 OptiCool 的后门热交换器与 Belden 的机架和机柜集成,现在可以将先进的冷却技术直接带到机架上,从而提供可靠、可扩展、支持 AI 的数据中心运营。’’
借助这种高密度机架级冷却方案,团队可以……’他们无需投入时间或专业知识来设计和集成自己的人工智能就绪基础设施—或者投入资金建设新设施,以满足日益增长的工作量。 因为这些解决方案是以软件包的形式提供的。 (机架、电源、连接和冷却),它们可以快速部署,而无需传统设计和集成的复杂性。 该集成解决方案每个机架可支持高达 120 kW 的功率。
“人工智能正在改变数据中心需要提供的服务,但这并不总是需要从头开始重建,’” Belden 全球数据中心垂直行业负责人 Brian Kennedy。 “通过将我们的机架、电源和连接与 OptiCool 的后门热交换器相结合,我们为运营商提供了一种实用的方法,可以将现有的空白空间转化为 AI 就绪容量,而不会干扰他们当前的环境。’ 这些解决方案旨在与运营商选择的任何服务器、存储和网络方案配合使用。”
“OptiCool 销售副总裁 Matt Roberts 表示:“我们与 Belden 的合作是为客户提供更完整解决方案的基础性一步,以满足他们在规划更高密度 AI 工作负载时的需求。”” “通过将 Belden 的机架基础设施与 OptiCool 的两相后门冷却技术相结合,我们可以帮助简化部署,减少集成挑战,并支持下一代数据中心环境。’’”
数据中心团队可以通过熟悉的渠道合作伙伴(包括 OptiCool 的代理网络和主要分销商,以及 Belden 的渠道生态系统)采购、配置和部署这些解决方案,这些解决方案与他们已经用于关键基础设施的值得信赖的供应商相同。’’
了解更多关于 Belden 与 OptiCool 合作的信息,请参加 4 月 20 日至 23 日在华盛顿特区举行的数据中心世界大会。 在 437 号展位,贝尔登将展示一款配备 OptiCool 60 kW 后门热交换器的机架,以及其他数据中心解决方案。
要了解有关 Belden 和 OptiCool 之间合作关系的更多信息,请访问 solutions.belden.com/DCW-2026 。 要了解更多关于 Belden 的信息,请访问 www.belden.com。 要了解更多关于 OptiCool 两相液冷技术的信息,请访问 www.opticooltechnologies.com。’
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/推特。
关于 OptiCool
OptiCool 是两相近耦合散热系统的领导者,提供高性能液体冷却,而无需复杂的系统。 作为唯一一家提供采用两相液体制冷剂设计的后门热交换器的供应商,OptiCool 帮助数据中心消除能源浪费、降低冷却成本,并在不影响性能的前提下扩展高密度工作负载。 OptiCool 总部位于纽约州西部,所有系统均由公司内部设计、制造和组装,并享有快速的交货周期和由系统制造工程师提供的现场支持。 了解更多信息,请访问 www.opticooltechnologies.com。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
公共关系与思想领导力经理
1.317.316.6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。