密苏里州圣路易斯 – 2025 年 11 月 20 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商贝尔登公司(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出旨在增强自动化和智能基础设施环境的性能、安全性和可靠性的新产品。
- Belden RemoteIP 室内/室外 CMR/CMX 电缆 依托 Belden’在制造优质产品方面的专业知识,符合 IEEE 802.3 应用标准。 RemoteIP 电缆在 215 米处可实现 10 Mb/s 的传输速度,在 200 米处可实现 100 Mb/s 的传输速度,在 130 米处可实现 1 Gb/s 的传输速度。
- Belden 防火 Safe-T-Line LPCB 级绞合导体电缆 结合了 LPCB 认证的安全性和快速安装。 这些电缆采用绞合导体制造,具有卓越的柔韧性,符合 BS 6387 CWZ 和 EN 50200 标准,在火灾中具有可靠的性能,并且具有独特的免工具剥线功能,可显著缩短安装时间。
- 全新 Belden 工业接入点 为机器人、物流和自动化提供确定性、低延迟的 Wi-Fi 7。 支持双频并发 5 GHz/6 GHz、快速漫游和内置诊断功能,实现无缝连接,帮助不同的系统和谐运行。
- Belden DataTuff 矿用级光纤电缆 设计寿命长、维护成本低。 这些电缆能够抵抗啮齿动物、磨损、冲击、真菌和火灾,同时支持实时安全监控和无缝连接,从而在采矿作业的各个层面开启新的可能性。
- Lumberg Automation M12 推拉式拉线组件 现在有新的 斜角版本。 M12 推拉式电线组件安装简便,即使在狭小空间内也无需工具或螺丝固定。它符合 IEC 61076-2-010 标准,并满足抗振动和抗外力要求。
- Belden 单对以太网 (SPE) REVConnect FlexPlug 通过简化智能建筑应用中的单对以太网安装,彻底革新了商业建筑连接,实现了更远的传输距离和空间节省。
- Hirschmann 19” 机架式 GREYHOUND 125/126 以太网交换机 通过 PoE 提供更好的连接和无限的可能性,简化安装并降低总体拥有成本—无需额外的电源。
- Belden IAF-240 工业防火墙 现已与工业 HiVision 网络管理系统集成,配备可选的入侵防御专业模块,并提供灵活的软件订阅扩展。 这款新一代工业防火墙提供更强的控制力、可扩展性和长期价值。
- Belden Waterdog 新一代直埋电缆 有助于改善室内外设备之间的连接。 坚固耐用的 Waterdog 电缆采用防水材料,可承受恶劣环境。
- macmon NAC 版本 6.4.0 通过为 OT 环境新增以太网/IP 功能和 EAP-FAST 实现更强大的 802.1X 身份验证,增强了网络安全并简化了管理,确保只有授权设备才能连接,并有效限制了融合的 IT/OT 网络中的攻击面。
详细了解这些产品及其支持的技术和应用。
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/推特。
BDC-财务
了解更多信息,请联系:
Mary Melchiorre
企业营销传播经理
+1-514-207-6106
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。