新闻发布

Belden 推出新型 M12 推拉式连接器

Belden
IEC 61076-2-010 M12 推拉式连接器保证安全接触 

 

密苏里州圣路易斯——2023 年 9 月 19 日 –全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden 今天宣布推出其新型 Lumberg Automation M12 内推拉连接器,该连接器符合国际电工 (IEC) 标准 61076-2-010。M12 推拉式连接器采用安全、快速锁定的接触方法,非常适合在恶劣环境下使用,可防止意外断开而导致停机、中断数据收集或造成安全隐患。

 

随着企业追求数字化转型,连接更多的运营技术 (OT) 设备和信息技术 (IT) 系统使他们能够收集和传输更多数据、延长正常运行时间并提高运营效率。M12 推拉式连接器以其简单、安全的接触方法和 X 编码、D 编码和 A 编码变体组合来满足广泛的工业和运输用例。

 

M12 推拉式连接器具有强大的优势,包括:

  • 创新的新技术,即使在狭小的空间内,如输入/输出(IO)模块或开关上,也能确保牢固接触,无需扭矩工具。

  • 无需拧入连接器,简化了安装和维护,从而将安装时间缩短了 80%。

  • 卓越的侵入保护和抗振性,可承受恶劣运输和工业环境的条件。

 

Belden 产品经理 Artjom Bil 表示:“当今的工业、交通和自动化环境要求 OT 设备持续正常运行并可靠地收集数据。“M12 推拉式连接器提供企业可靠连接所需的快速、有保障的安全接触,无需任何工具或螺丝。该连接器非常适合在现场和狭小空间中使用,并符合抗振动、抗盐雾、抗焊接火花、抗化学和抗外力标准,可承受严苛的条件。”

 

M12 推拉连接器满足多个领域的严格要求,包括铁路车辆、港口、内部物流组织、供应链和物料处理操作以及经典自动化环境。 

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。