新闻发布
Belden推出全新解决方案以支持实现稳健可靠的通信
05.22.2024
发布产品包括Belden的OSDP和火灾报警线缆,以及Hirschmann IT铁路无线电和管理型交换机、Lumberg Automation连接器和ProSoft路由器。
密苏里州圣路易斯 – 2024 年 5 月 23 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 宣布推出专为在关键应用中实现安全、高质量性能而设计的新产品。
数据编排 & 管理
- Hirschmann IT Dragonfly DAP847 铁路 Wi-Fi 6 无线电 为列车到地面的通信提供连接,为欧洲铁路应用提供可靠的漫游和高数据吞吐量。
- Hirschmann IT MAMMUTHUS企业管理型交换机以极具竞争力的价格提供一流的IT性能和功能,使用户能够使用Hirschmann设备促进无缝的IT/OT融合。
- ProSoft Technology Modbus 路由器 支持现场设备的 EtherNet/IP™、Modbus TCP/IP 和 Modbus RTU 连接。用户可以将设备数据发送到处理器或 SCADA 系统来监控工业过程。
数据采集 & 传输
- 新型 Belden OSDP 电缆 符合增强型欧洲安全标准,可防止火灾反应。这些电缆具有增强的功能和安全特性,是低电磁噪声环境的经济高效的解决方案。
- Belden 5320UV 和 5220UV 电缆 是该公司’可寻址火灾报警电缆产品组合中的最新产品。高品质信号线电路 (SLC) 环路电缆对于关键应用来说是一种低成本但可靠的选择。
- Lumberg Automation M12 轨道压接连接器 允许安装人员在现场切割定制电缆长度,以满足火车建造或改造的特定要求。它们专为承受恶劣的机车车辆环境而设计,即使在振动、盐雾、焊接火花、化学物质暴露或外力作用下也能正常工作。
详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。