新闻稿

Belden制定新的工业以太网交换机标准

Belden
GREYHOUND2000 提供所有坚固耐用的 Belden 工业以太网交换机中最多的端口,可实现最大的网络设计灵活性。

密苏里州圣路易斯 – 2025 年 4 月 17 日 – 全球领先的完整连接解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出其 Hirschmann GREYHOUND2000 标准交换机。GREYHOUND2000 凭借 Belden’在工业自动化领域的远见卓识的领导地位,为 19 英寸以太网交换机设立了新标准。这款下一代交换机具有非常高的光纤端口密度和可配置的端口模块,可适应各种连接场景。

随着各组织追求数字化目标,对基于光纤的以太网通信的需求达到了前所未有的高度。GREYHOUND2000 采用强大且面向未来的设计,满足当前需求,提供高需求应用所需的可靠性和正常运行时间,并可随着网络需求的增加而发展。

这些坚固的开关适用于广泛的市场和应用。GREYHOUND2000 非常适合发电、输配电、公共交通、铁路系统以及过程工业。

GREYHOUND2000 提供组织设计强大、有弹性的网络所需的功能:

  • 最大程度的灵活性和可配置性 ,最多可配备 34 个端口 – ,是 Belden 坚固型工业以太网交换机中最多的。
  • 每个端口都内置冗余协议,可提供关键任务运营所需的高正常运行时间和网络稳定性。
  • 专为最严苛的工业环境而设计,具有宽温度范围(干热环境下可达 +85 C,持续 16 小时)和高电磁兼容性 (EMC)。°

“产品经理 Andrei Prikhodko 表示:“GREYHOUND2000 标志着工业以太网交换机向前迈出了重要一步。”” “我们的客户正在向更加数字化的基础设施迈进,优先考虑创新并实现系统现代化,以在不断发展的数字领域保持竞争力。我们’设计了 GREYHOUND2000,为他们提供所需的灵活性 – 大量端口和多种端口选项,以便为当前和未来的数字现实设计网络。  此外,先进的网络安全和冗余电源选项等功能有助于即使在发生意外时也能保持网络以最佳性能运行。”

了解有关 GREYHOUND2000 标准开关的更多信息

 

关于Belden

Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 X/Twitter

 

了解更多信息,请联系:

Silke Wieland-Kurz Scott Todd
营销传播经理 企业营销传播经理
[email protected] [email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。