荷兰芬洛 – 2026 年 4 月 13 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)正在展示一项突破性的演示,即全球首款专为工厂车间使用而设计的 5G 工业交换机。 由高通技术公司提供支持的 BRS-5G 工业交换机将于 2026 年 4 月 20 日至 24 日在汉诺威工业博览会(全球领先的制造业贸易展览会)上以概念形式亮相。’
在工业环境中,可靠的通信至关重要。 私有 5G 技术以其极其可靠和快速的连接而闻名,现在将这种精准度带到了无线工厂运营中。 这意味着制造商可以轻松地在现有设施中添加更多传感器和机械设备,而无需花费安装新电缆的费用和麻烦。 该解决方案旨在确保关键工厂设备能够即时、顺畅地进行通信,满足对快速响应和完美时机的严格要求,尤其适用于复杂机械的同步。
本次演示的核心是 BRS-5G,它是世界上第一款 5G 工业交换机。 这款创新型交换机以贝尔登值得信赖的山猫轨道交换机(BRS)技术为基础,并通过与高通技术公司的合作,集成了先进的 5G 功能。 它旨在与所有主要的工业通信标准无缝协作,支持与各种工厂设备的兼容性。 参观汉诺威工业博览会的游客将看到一个实时传送带系统,该系统展示了传感器和驱动器如何在专用私有 5G 网络的支持下实现实时无缝通信。
具有工业特性的骁龙 X72 5G 调制解调器 - 射频系统是一个关键组件,使工业以太网能够直接在 5G 网络上运行。® 这项关键技术首次将基于 5G 的工业以太网从一个概念转变为一个实用、可立即部署的解决方案,为工厂连接开辟了新的可能性。
“BRS-5G 工业交换机代表着工业自动化的一次重大飞跃,”全球产品副总裁 Vinod Rana 表示。 “通过将贝尔登成熟的工业网络专业知识与尖端的 5G 技术相结合,我们提供了一种解决方案,该解决方案不仅简化了工厂的扩展,而且还确保了现代制造业所需的超可靠、实时通信。 这款交换机支持所有主流工业协议,充分体现了我们致力于为各行业提供最先进、最灵活的连接解决方案的承诺。
“我们与 Belden 的合作将 5G 的强大功能直接带到了工厂车间,”IE-IOT 汽车远程信息处理和消费者/连接副总裁兼总经理 Jeff Arnold 表示。 & “骁龙 X72 5G 调制解调器 - 射频系统具备工业级特性,是这项创新的核心,它支持 5G 原生以太网,使这项突破性技术成为工业应用的现实。®
此次合作彰显了我们致力于推动下一代工业连接技术的决心,为制造商提供前所未有的灵活性和性能。
致编辑:
BRS-5G 工业交换机将在 26 号展厅的无线展区(F06/17 & F06/19)展出。 请联系以下人员安排与我们专家的访谈。
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/推特。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
公共关系与思想领导力经理
1.317.316.6473
[email protected]
布拉尼斯拉夫·维南斯克šý
EMG
+31 682 011 364
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。
这篇新闻稿和相关照片可从 www.PressReleaseFinder.com下载。 或者,如需超高分辨率图片,请联系 Branislav Viňansk([email protected]š, +31 682 011 364).ý