Belden 的 DuetConnect 混合终端盒将光纤和铜连接在一起,同时防止损坏
密苏里州圣路易斯–2024 年 5 月 29 日 –全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 很高兴地宣布推出其新型 DuetConnect 混合终端盒,该终端盒允许安装人员在同一个盒子中正确端接光纤和铜线,同时防止损坏。
随着对下载和上传功能、清晰流媒体播放和沉浸式体验的需求不断上升,光纤基础设施部署使消费者能够放心地使用在线设备,不会遇到停机或延迟。
许多支持这些连接的物联网设备,包括摄像机、光网络终端 (ONT) 和分布式天线系统 (DAS),都部署在本地电力至关重要但并不总是可用或可访问的地方。安装人员通常通过部署混合电缆来支持这些安装,混合电缆将光纤(数据)和铜(远程电源)结合在一根电缆中。
在 Belden 的混合端接盒发布之前,安装人员别无选择,只能将光纤和铜安装在一个外壳中,当铜导体在同一空间端接时,裸露的光纤面临损坏的风险。由于电缆从任何方向进入机柜,因此密度和端接也难以管理。
DuetConnect 混合端接盒解决了这些问题,使混合电缆端接变得简单、干净和高效,同时将铜和光纤分开,以实现最大的保护和性能。多个电缆入口点允许安装灵活性,每个模块最多可支持四根光纤和四根铜导体。
网络管理人员可以在未来轻松增加密度,只需将一个DuetConnect混合端接盒叠放在另一个端接盒之上,最多可以叠放三个,从而更快、更轻松地应对与光纤基础设施快速扩展相关的挑战。
“使用 DuetConnect 混合终端盒,安装人员可以在一个盒子中快速轻松地终止和分离光纤和铜线,从而节省时间和空间。墙壁甚至可以用作混合电缆的导管,直接安装在接线盒或静压室中,”Belden 光纤系统产品经理 Sandra Imrazene 说道。
了解更多 关于 Belden 的 DuetConnect 混合终端盒和 DuetConnect 混合电缆。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Allison Bonewit
市场通讯经理
(317) 379-5246
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。